This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:推出与 BQ4050集成的新电路板

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ4050, BQSTUDIO, BQ24770, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735617/bq24773-bring-up-of-new-board-integrated-with-bq4050

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件: BQ4050BQSTUDIOBQ24770EV2400

您好!

我已经花了一些时间来启动集成了 BQ4050和 BQ24773的 EVM 设计的新电路板、因此我对这两个芯片的正确上电选项有几个问题。  

首先、我们在 bq4050上的保险丝引脚接地的布局中遇到错误。 考虑到这是一个简短的问题、这是否会阻止 bq4050导通? VCC/PCHG/PTC/PTCEN/BAT 全部为16V、CHG 为8V、PACK 保持为0V、除非短路、但漏极低。  

其次、我的主要问题是 BQ24773、似乎根本不会将 BAT 或 BATDRV 驱动为高电平。 我们将其用于4S 配置。 当 VCC 的供电电压为19.6v 时、我得到的 ACDET 为2.6V、CELL/REGN/BTST 为5.4v、这似乎很好。 我目前将 BATPRES 连接到 GND (120KOhm)以强制芯片输出功率、但似乎无法使 BAT 或 BATDRV 导通 FET。 我从 BAT 获得的最大电压为.01v。 在该配置中的 EVM 上、我测量8v 的 BAT、并测量16V 的 BATDRV。  

想知道您是否有任何建议、提示或其他东西可以尝试并将这些芯片中的任何一个推出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    多诺万

    关于 bq24773、如果 BAT 引脚测量0.01V、那么您没有连接电池组或电池仿真器、对吧? 您正在尝试仅将充电器用作直流/直流转换器、而不是为电池充电? SRP 处的电压是多少? 您是否通过 SMBus 将 IC 的充电电流和充电电压寄存器设置为高于其默认值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Jeff F、

    关于 BAT 引脚、我已经尝试使用和不使用电池。 尽管 BQ4050不启用 PACK+、因此它不会为 BAT 线路通电、这通常会触发 TPS3898ADRYR、然后下拉 BATPRES。 现在、我将 BATPRES 保持在低电平、并将弱下拉至接地、希望它将打开 BQ24773、SRP/SRN 为.05。 遗憾的是、我无法使用 EV2400与 BQ24773进行通信、bqstudio 报告 ACK 错误(插入 i2c 端口而不是 SMBus、因为这应该是 i2c 部件、bq24770是 SMBus 部件)、因此我觉得它没有开启、 即使内部 LDO 通电、REGN 线电压为5.4v。
    此时希望将其用作直流/直流转换器、类似于具有 SYS/BAT 输出的 EVM。 我还对其他器件进行了去焊、并重新路由线路、此时从原理图的角度来看、它与发布的 EVM 原理图相同、因此我无法理解为什么它不开启。

    感谢您提供的任何帮助或想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 BTST 仅为5.4V=REGN、则不进行开关操作。 由 ACDRV 驱动的两个 ACFETS 是否打开? ACN 引脚上是否有电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ACDRV 和 CMSRC 都为0、几乎所有其他东西都是我没有说过的。 因此 FET 未导通。 我在原理图中发现了一个问题、其中 ACDRV 通过.047uf 电容器连接到 BAT 线路、并怀疑可能过压损坏了 FET 的栅极。 我跳过了这个上限、但没有看到任何进展。 SMB.i2c 问题的典型值与电压有关、因为我没有连接3.3V 电源轨。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试绕过 ACFET 并将19.XV 直接连接到 ACP、然后查看 BTST 是否增加到您的输入电压以上、SRP 将会出现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、这允许设备加电、我可以通过 VSYS 为稳压器供电。 BTST 和 SRP 会出现、在输入电压下、我施加、但不会超出您的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道这种行为的风险是什么。 到目前为止、如果我对 FET 进行低音处理、则电路板的其余部分会加电、但现在 bq24773不再为其 LDO 稳压器加电、即使我切换回为 VCC 提供19V 电压也是如此。 因此、我从 REGN 的读数5.4v 变为现在不工作。 似乎芯片本身现在已损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果即使 VCC > ACDET 阈值、REGN 也不会升高、则表示是的、IC 已损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 如果 ACFET 被旁路、那么这对于该芯片自身损坏是否正常? 幸运的是、这里还有另一个电路板、我可以通过 EV2400实现 I2C 通信。 我能够移除将 ACDRV 连接到 ACP/ACN 线路的电容、但这个似乎从来没有出现 REGN、尽管我可以与它进行通信、这是奇怪的。 ACDET 为2.6V、VCC 为19.4。 PROCHOT 保持高电平、而 ACOK 保持低电平。 它告诉我、存在某种短路。 还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 如果您在 ACFET 之前(大概是在 VCC 上)施加相同的电压、然后在 ACP 上的 ACFET 之后施加相同的电压、我不会预计 IC 会损坏。 您能否发送原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发送的数据。 我不知道为什么另一个芯片可以通过 I2C 进行通信、但无法获得 REGN 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jeff、让我知道原理图审阅是如何进行的。 我认为这两个电路板可能都有损坏的芯片、因为我无法让它们打开 LDO 和 REGN 线路。 不过、我可以使用 EV2400与他们交谈。 不知道如何在此时将它们"打开"、即使它们有电源。 我将从 FAB 中获得几个新的器具、并期待明天再有几个。
    在 bq4050的主题上、我可以通过将 FUSE_EN 和 SYSPRES 逻辑旁路、并使用 EV2400将 NR 位置1、这很好。 我可以很好地测试或告知、如何让 bq4050自动为 PACK+线路通电。 我能够通过使用 FET_EN 切换使其打开。 然后、我在固件中将其设置为打开、但这似乎不能使其在连接电池后自动打开。 我应该启用或禁用多种设置、以便在电池连接并通过 VCC 为其加电后使 bq4050导通吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    多诺万

    这是否得到了解决? 如果没有、我可以转发给我的一位测量仪表同事。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    移除将 ACDRV 连接到 BAT 线路的电容器实际上就是解决方案。 我们用它供电的任何其他东西都以不同的方式损坏。 通过几个新电路板进行了确认、目前运转良好。