This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:有关输入电压范围的阐述

Guru**** 2547780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM3478, BQ24610, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737946/lm25118-clarification-on-the-input-voltage-range

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件: LM3478BQ24610LM3481

您好!

我有3种不同的输入电压作为该稳压器的输入、即负载需要5V、3A (i.e;Vout=5V、Iout=3A)
•此处为3.7V 锂聚合物电池 LM25118应在升压模式下运行
•在这种情况下、稳压器应作为降压模式使用12V 或24V 直流适配器电源。
浏览数据表后、我确定这在降压模式下可以正常工作。但提供3.7V 时、输出电压会怎样?
即使在 Webench 工具中、我也观察到大约0.250Vp-p 的纹波。

此外、还应针对这种情况采用单一的设计方法。

请尽快提供您宝贵的意见。

此致、
Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    感谢您关注 LM25118。 请参阅数据表第6页、建议运行条件下的第二个脚注:初始启动控制器需要 VIN≥5.0V。 一旦电路启动、输入电压可降至3V。 这一5V 要求是为了保证在启动期间有足够的高侧栅极驱动电压来驱动高侧 MOSFET。 除非您具有单独的偏置来支持 VCC、否则您可能无法使用 LM25118启动3.7V 电池。

    您可以考虑采用 Sepic 封装的 LM3478/81来覆盖这些输入电压范围。 Lm3478/81可通过3V 输入启动。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复  

    我想知道当输入电压为12V 或24V 时、LM3478/81是否能够提供5V、3A 电流输出、因为正如我提到过的、当适配器连接到电池充电期间、此电压将出现在稳压器输入侧。

    请尽快提出建议。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!



    我是 Vijetha (Karthik 的同事)。 让我详细说明一下这种情况:

    我们正在设计连接电池和电源模块的 PCB。 PCB 必须生成5V 输出。



    PCB 输入规格:

    电池输入电压= 3.7V

    电源模块输入电压= 12V 直流或24V 直流。

    为了管理这两个电压源并通过电源模块输入电压为电池充电、我们选择了电池管理+充电器 IC BQ24610。 此 IC 将在直流电源模块((12V/24V)或电池电源(3.7V)之间切换其输出、并在两个输入源均存在的情况下为电池充电。



    PCB 输出规格:

    PCB 预计会产生5V、3A 的功率。

    为了满足此要求、我们需要一个在其输入端支持3.7V/12V/24V 电压、在输出端支持5V、3A 电流的降压-升压稳压器。 如果存在电池并且没有电源模块、稳压器必须作为升压稳压器(3.7V 至5V、3A)运行、而在存在电源模块的情况下、稳压器必须作为降压稳压器(12V/24V 至5V、3A)运行。 我们计划针对这3种输入电压采用单一通用设计方法。
    我们最初选择 LM25118来满足此要求、但现在根据您的意见、我们了解我们无法使用它。 现在、您建议再使用一个稳压器 LM3478来满足此要求。 但根据数据表、我们认为它是升压稳压器(我不确定)。 我们是否可以使用 LM3478/81实现从输入电压= 12V 或24V 生成5V、3A 的要求?
    当我们尝试在 Webench 工具中使用 LM3478/81进行仿真以生成5V、3A 时、我们发现12V 和24V 输入存在错误。

    总之,我们的要求如下:
    VIN = 3.7V 或12V 或24V
    Vout = 5V、3A。
    我们需要一个稳压器来设计高于要求的器件。
    请建议 LM3478/81是否满足此要求。
    如果不能、您可以建议在 PCB 中实现此要求的确切解决方案是什么。

    希望我明确了这一点、我希望随着我们的日程安排的结束、能够快速解决问题。 请支持。

    此致、
    Vijetha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vijetha 和 Karthik、

    是的、当 LM3481配置为 SEPIC 时、它可以满足此要求。 对于 SEPIC、15W 的功率不是太大

    这是一份涵盖 SEPIC 基本设计参数的应用手册
    www.ti.com/.../snva168e.pdf

    请查看这些参考设计
    www.ti.com/.../PMP20016
    http://www.ti.com/tool/PMP8903

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 我们对 LM3481有几个疑问:
    1、输入电压在3.4V 至4.2V、12V 或24V 范围内变化、稳压器(例如 LM3481)的输入端没有任何延迟。 如果输入值随稳压器输入端的0延迟而变化、则输出端是否会发生任何复位或输入端是否会因输入端变化而突然下降/关闭?


    2.当最小输入电压将达到3.4V 时,该稳压器是否可以在该低输入电压下生成5V、3A? 我们对此有疑问、因为我们阅读了您共享的所有应用手册、数据表和测试结果表。 但是、我们没有看到任何将该稳压器用于低于4V 的输入的示例。 那么、在输入为3.4V 或3.5V 或任何低于4V 的电压时、该稳压器是否经过了5V、3A 输出测试? 这只是为了获得信心、因为5V 是整个电路板的电源。还是使用3.7V 锂聚合物电池进行测试?


    稳压器支持高达1MHz 的开关频率。 这是否经过@ 1MHz 开关测试? 同样,同样的原因:我们在任何文档中都没有看到软件频率为1MHz 的示例设计。 由于我们的应用存在一些高度限制、因此我们计划使用最大开关频率来最大限度地降低电感器高度。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尽快解决这些问题、因为我们在完成此设计时有严格的时间表限制。  

    此致、

    Vijetha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    在前面的问题中、还需要考虑占空比和电感值的计算
    由于此稳压器用于 SEPIC 拓扑,因此输入电压不是如先前指定的那样固定3,输入电压将是3.7V 或12V/24V,因此现在要计算占空比,就有一个等式43, 那么、在这个等式中、在计算中、我应该考虑哪个输入电压值是最小3.7V 还是最大24V? 因为根据我的理解、没有固定占空比。所以我应该考虑什么占空比值?请建议
    同样,计算电感值 L1和 L2,取决于5个参数 Vin、Vout、占空比 D、输出电流 Iout 和开关频率。在这种情况下,还需要考虑 Vin 和占空比是多少?

    我计划使用1MHz 开关频率和两个单独的电感器。

    请尽快解决此问题以及上述问题

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尽快回答我们的问题。

    因为我计划不了、只有这个稳压器器件设计正在等待中。

    此致、
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    有关 LM3481的问题实际上由数据表本身回答。 该器件的特性是 Vin=3V、频率高达1MHz。 请注意、该器件是硬开关控制器。 高频将具有高开关损耗。 我建议您在100kHz 至400kHz 的范围内进行切换、以获得良好的效率。

    在占空比方面、LM3481的输出电压最高可达80%。 如果您使用 L1=L2、则占空比将仅由 Vo 和 Vin 决定。

    希望这些信息能得到澄清。


    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi。