This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM34936:CSD16327Q3的替代 MOSFET 问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16327Q3, LM34936
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734429/webench-tools-lm34936-alternate-mosfet-for-csd16327q3-problem

器件型号:LM34936
主题中讨论的其他器件:CSD16327Q3

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

我想为 CSD16327Q3选择替代器件、但 Webench 显示没有替代的双 FET。

请问 您是否可以告诉我 CSD16327Q3是否有其他 P2P 和替代器件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    感谢您考虑使用 LM34936。 为什么要替换 CSD16327Q3? 当然、您可以选择不同的器件、但如果您能告诉我原因、我可以相应地推荐。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    没有特殊原因、只是发现了一个函数错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    有更新吗?

    我们希望更改此部件。

    太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我仍然不知道更改 FET 的原因是什么、 因此我不知道如何建议避免类似的问题。  如果您查看 TI 网站、等效和引脚对引脚兼容的器件是 CSD16323和 CSD16340。  建议您仅在主题中发布 FET 器件型号、并将指导您进入我们的 FET 小组、那里的专家可能会为您提供更多信息。

    关于 Webench、您可以使用它来创建设计、并将其用作起点;当您切割已知的 PCB 时、您始终可以更改为使用不同的 MOSFET。

    谢谢、

    Youhao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      当然、您可以选择其他器件

    =>是的、 我们只想使用不同的器件

    TI 的 FET 没问题、我们也没有 FET 问题

    请解决 Webench LM34936错误。(M1和 M2可以选择不同的器件、但 M3和 M4不能选择不同的器件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我将此问题转交给我们的 Webench 专家以获得解决方案。

    谢谢、
    Youhao