This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24261:从 ESD 事件中恢复

Guru**** 2547550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737691/bq24261-recovery-from-esd-event

器件型号:BQ24261

ESD 测试会导致器件停止充电。 充电电流从~400mA 降至~100mA、充电器状态为"就绪"。  可以通过 I2C 在 ESD 事件前后读取电池电压、因此请相信器件未完全锁定。  已尝试在连接电池的情况下断开/重新连接输入源电压(12V)、在仍连接输入电压的情况下断开/重新连接电池、在连接电池和输入电压的情况下切换高阻态(CD 引脚)、并通过 I2C 切换充电器使能(CE)位。  这些操作均未导致器件开始充电、器件保持"就绪"状态、未报告错误。  仅断开/重新连接电池和输入电压会导致电池充电器开始工作。  假设器件未处于锁存状态、是否有办法重新启动器件?

是的、不建议在新设计中使用此器件、但这是一种旧设计、目前正在生产中、并且有迹象表明易受 ESD 影响。  是否有任何关于如何备份和运行器件的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    当 SDA 被拉至低于接地0.7V 以上时、这听起来与一个问题相似。 如果您向 SDA 添加一个诸如 ZLLS1000TA 的快速肖特基二极管来钳制它、这是否可以解决您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    感谢您的快速回复。  我们将尝试您的建议并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有忘记过你。  这只是一个很慢的过程、我知道考虑到您建议的简单修复方法、这有点难理解、但这就是它的存在方式。  我们将于明天和星期四恢复测试、届时应报告一些结果。  感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    该二极管安装在无法正常工作的电路板上、我们无法测试其在处理 ESD 方面的有效性。  另一个电路板正在进行修改、但可能无法在大约2周内进行测试。  电路板在南加州进行了修改,在加利福尼亚北部进行了测试,需要来自 SoCal 和 NorCal 的工程师一起进行测试:-(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我们已经在 SDA 引脚上使用肖特基二极管测试了 bq24261。  我高兴地报告,它继续为8KV 的直接放电工作。  这似乎解决了我们的问题。  感谢您的支持。