This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:TPS65910的关闭状态

Guru**** 2549830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741511/tps65910-off-state-of-tps65910

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: TPS65217

你(们)好


我对 TPS65910的关闭状态有疑问。
如果 PWRHOLD 为低电平、该器件是否禁用?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三

    此答案可在数据表的第45-46页找到。 图6-1. 嵌入式电源控制状态机显示状态机图、前面的文本更详细地解释了事件:

    如果 PWRON 引脚在至少550ms (tdbPWRONF:PWRON 下降沿去抖延迟)但不足以引起长按(~8秒)的时间内被切换为低电平、器件将从活动状态变为关闭状态(或从睡眠状态变为关闭状态)。

    如果 PWRHOLD 引脚被拉至低电平、器件将从有效状态变为睡眠状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San

    感谢你的答复。
    请允许我向您提出更多问题。
    我的客户将设计该结构。

    关闭电源
    长按按钮开关⇒FPGA⇒关闭 AM335x 的处理⇒FPGA⇒TPS65910禁用
    通电
    按下按钮开关⇒FPGA⇒TPS65910启用

    如果我按如下方式进行设计、是否可以执行高于 PWROFF/ON 的操作?

    PWROFF
      长按按钮、在 PWRON 为低电平后设置 PWRHOLD=Low
    PWRON
      设置 POWERRON=Low  

    此致、
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San

    很抱歉、但请允许我确认您的情况。
    您回答"如果 PWRHOLD 引脚被拉至低电平、器件将从活动状态变为睡眠状态。"、但我在数据表中找不到这句话。
    数据表中是否有这句话?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    很抱歉、对于 TPS65910器件、PWRHOLD 引脚不会导致从活动状态到睡眠状态的转换。 其他产品有一个名为 PWR_EN (例如 TPS65217)的类似引脚、此引脚可使 PMIC 进入睡眠状态。

    PWRHOLD 引脚定义如下:

    6.3.3.2 PWRHOLD 当不满足任何器件上电禁用条件时、该信号的上升沿会导致器件的离线活动状态转换、而下降沿会导致转换回关闭状态。 通常、该信号用于控制从器件配置中的器件。 它可以连接到来自其他 TPS659xx 器件的 SYSEN 输出信号或另一个 TPS65910器件的 NRESPWRON 信号。 该输入信号是电平敏感型信号、不会应用去抖。

     

    TPS65910具有一个专用的睡眠引脚、用于控制从活动状态到睡眠状态的转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加粗体注释

    " PWROFF

     长按按钮(在中断前为6s、在 PMIC 自动断电前为8s)、在 PWRON 为低电平后设置 PWRHOLD=Low

    PWRON

     设置 PWRON=Low (>550ms 最小值、<6s)"

    是的、只要 PWRON 被连接至一个物理按钮并且复位至高电平、这将起作用。 PWRON 引脚响应切换(高->低->高)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San

    感谢您的确认。
    如果物理开关通过 FPGA 连接 PWRON、我是否可以执行客户规格?

    最好的雷加
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三

    触觉按钮开关是最佳选择。 当按下按钮时、PWRON 引脚为高电平、不会意外发生长按。

    标准 SPST (开-关)滑块开关并不理想。 如果此开关保持在关闭位置超过8s、PMIC 将自动触发系统复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San

    很抱歉让你一遍又一遍。

    请允许我为您确认 TPS65910的序列、以防万一。
    如果在 PWRON 超过 tdbPWRONF 后、DEV_ON 控制位设置1或 PWRHOLD 在 TdOINT1内为高电平、TPS65910是否已加电?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    没问题。 您对器件运行的了解非常接近完美。 我用粗体字母更正你的发言。

    "TPS65910器件在 PWRON 低于 tdbPWRONF 后上电 TPS65910器件  tdSONT 执行电源序列。  如果 DEV_ON 控制位设置1或 PWRHOLD 在 tdSONT + tdONPWHOLD 范围内为高电平、 则 TPS65910 保持开启状态"

    图5-4. TPS65910数据表中的 PWRON 接通/关断清楚地显示了这一点。

    tdOINT 是一个独立的定时器:在 PWRON 超过 tdbPWRONF 时为低电平之后、NRESPWRON 将变为低电平、因为 PWRHOLD 需要太长时间才能更改为高电平状态。 如果 tdOINT 端在 PWRHOLD 为高电平之前、TPS65910会对电源轨进行排序、直到下一个 PWRON 事件发生。 这就是图5-4中以虚线显示该图的原因。

    tdSONT + tdONPWHOLD = tdOINT = 1s