This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713 -这是正确的器件吗? 帮助为轮式机器人的完整无线3节锂聚合物充电器选择其他器件

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ24773, DRV8313, BQ25882, BQ40Z50, BQ24133, BQ24770, LM51501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741053/bq25713-bq25713---is-this-the-right-part-help-selecting-other-parts-for-a-complete-wireless-3cell-li-polymer-charger-for-wheeled-robotics

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ24773DRV8313BQ25882BQ40Z50BQ24133BQ24770LM51501-Q1BQ5101

背景-

我从事轮式机器人的安全工作(数百)。  我不喜欢在电池电量耗尽时将所有电池都插入、因此我开始设计一个3芯电池的无线5V 充电器。 (RC 未受保护)  

问题详细说明-

我需要一个尽可能简单的 I2C 解决 方案来控制3节电池的充电、平衡和测量(电量监测计)以及理想情况下的15瓦快速充电。  如果需要、机器人具有 I2C 和其他引脚、但低功耗和低器件数量将是极好的。

我在寻找一个具有所有这些特性的示例电路方面没有太多的运气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    BQ25713肯定能在您的应用中工作、不过、根据您的输入电压、它可能比您所需的功能更全面。 BQ25713能够在降压和升压模式之间无缝转换。 您在帖子中提到了15瓦的快速充电。 我不知道这是否会进入我们的器件、例如5V@3A 或15V@1A、但根据您的输入电压要求、您可能不需要降压和升压功能。

    如果您能够设计无线传输级以生成足够高的充电器电压输入、即15V+、则可以使用仅降压稳压器进行充电。 这将是一种更简单、更小的解决方案。 如果是、我们有适合该领域的各种产品。 您可能需要查看 BQ24735A 和 BQ24773。

    但是、如果您需要支持的输入电压范围可能高于或低于您的电池电压、那么我认为您的 BQ25713器件是最佳选择。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve、

                如果可能的话、我需要一些额外的帮助。  首先 、数据表并未真正向我提供有关如何实现电池平衡的信息。 IM 用于查看 3条导线、例如2节 LiFePO4或 LiPo。  我不知道2线连接如何确定多节电池是否处于平衡状态?

    为了简单起见、我还想使用用于手机的现成电感充电设备。  如果可能的话、我真的不想设计任何超过电感式充电器5V 1安培输入的东西、这样我就可以节省额外的充电时间、而不是设计自己的电感式充电器的成本。   

    如果您认为 IC 可以处理5V 电压为2节@8.4V 充电、那么我可以从那里升压到10-12V、那么我会很乐意使用更简单的方法。  我一直用单节电池(3.3-4.2)的降压升压来实现这一目的、但事情会变得很热、不得不调到8.4V、这对于驱动机器人 BLDC 轮子的 DRV8313来说并不理想。(DRV8313在其他方面很好)。

    查看项目页面、您可以看到我们正在做什么、希望获得更多帮助:)

    http://hochschuh-donovan.com/portfolio/empathy-swarm/ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我们有一款专为仅升压两节电池供电而设计的产品(BQ25882)。 虽然这可能是一个针对5V 至2节电池配置的更简单的解决方案,但我不认为在您的应用中总体解决方案会更简单-- 也就是说、与使用具有两节电池的 BQ25882并随后使用次级解决方案将两节电池升压至系统的工作电压相比、使用 BQ25713和升压至最多支持3节电池总体上将是一种更简单、更小且更高效的解决方案。 不过、我还是想让您了解 BQ25882、以便您自行做出决定。

    根据您提供的信息、我认为 BQ25713最适合您的应用。 正确的做法是、此器件没有集成的电池平衡功能。 我们建议使用电池组管理器 IC (如 BQ40Z50)直接在电池组中处理电池平衡。 该器件以及我们的其他电池组管理器 IC 均由我们的电池电量监测组提供支持。 请在监测论坛上发布问题、以详细了解 TI 关于电池平衡的建议。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve、我慢慢地给我做了更好的概述。  回到您最初的设计+15电感传递的想法、我想知道哪些合适的组件可能适合您。  对于电感式接收器@ 15V、如何过滤充电器类别中的组件并不是完全显而易见的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    BQ24133是具有集成 FET 的降压架构。 它与 BQ25713略有不同、因为它使用电源路径架构、其中系统依靠适配器电压(在您的情况下为电感式接收器电压)运行、而降压用于将此电压降压以对电池充电。 这与 BQ25713的 NVDC 架构相反、其中适配器电压首先降压至稍高于充电电压的值、这是传递给系统的电压。 (如果电池电量严重耗尽、则可以设置最小系统电压。)

    BQ24770是一款 NVDC 控制器(用于开关稳压器的外部 FET)。 它与您已经了解的 BQ25713相似、不同之处在于它只能降压输入电压来为电池充电、而 BQ25713具有无缝转换的降压/升压运行。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我认为、或许只使用单节电池、然后升压将是最简单的方法。 我一直在关注 LM51501-Q1、它可能会处理足够大的电流(2.5-4.2V 输入)至(10V 输出)。我已经在使用 TI 提供的充电器、该充电器在获取电压为 bq5101电池充电方面表现良好(在某些时候尝试 bq5105)。 但现在有助于找到一个升压转换器、该转换器一次不会以1-2安的电流熔化几分钟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    请使用 LM51501器件型号开始新主题。 升压控制器由 TI 的不同团队处理、我认为您可以通过与该团队单独讨论来获得最佳指导。 请告诉我有关该设计的电池充电器部分的任何其他问题。

    此致、
    Steve