This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:UCC28700-Q1启动故障。

Guru**** 2550360 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740780/ucc28700-q1-ucc28700-q1-start-fail

器件型号:UCC28700-Q1

尊敬的 TI 团队:

我正在设计 UCC28700-Q1、在测试过程中遇到问题、需要帮助。

VDD 的波形如下图所示进行测量。

   它似乎在21V 至7V 之间摆动、并具有保护功能。

调试内容如下。

CS:1.7K 欧姆/1.5欧姆至1.2/1.0/0.7欧姆变化测试

2. Vs:75K 欧姆/41KOhm 至39K/37K/32KOhm 变化测试

VDD 电容:2.2uF 至330nF/470nF/1uF/10uF/22uF/47uF/100uF 变更测试

变压器: 变压器比为6:1:1:1,与每个匝数比对应的电感值为550:15.8:15.9:19.8 μ H。

              匝数:W1 54t / W2 9T / W3 9T / W4 10t  --> W2 15t 变化测试

我已经测试过上述内容、但无法进行改进。 请检查是否还有其他区域需要检查。

原理图

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    当 VDD 达到21V 时、您是否在 DRV 引脚上看到任何开关脉冲?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lough、

    不产生开关脉冲。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    您是在 MOSFET 栅极还是在 DRV 引脚上进行测量? IC 是否变热? 您是否在多个器件上看到此行为?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chun、

    有更新吗?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    距离您上次沟通已经有一段时间了、因此我现在将继续并关闭此主题。 如果您需要有关此问题的进一步帮助、请告诉我。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Benjamin:

    我们确认了 PCB 图稿问题并更正了图稿。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    我很高兴这个问题已经得到解决。 如果您在使用此器件时遇到任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    本·洛夫