This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:TLV62568A 的软启动时间

Guru**** 2510115 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568A, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742007/tlv62568a-soft-start-time-of-tlv62568a

器件型号:TLV62568A
主题中讨论的其他器件: TLV62568

你(们)好

我对 TLV62568A 的软启动时间有疑问。
在"6.5电气特性"中、该器件的典型软启动时间为0.9ms。
您能告诉我这个软启动时间的 Cout 值吗?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、请允许我向您提出更多问题。
    只要我读取图21、就会在 EN 高电平之后启动软启动、从而出现延迟时间(大约200us)。
    延迟时间是否有特定的值?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    0.9ms 是内部基准电路的时序。 这不是在应用环境中进行测试的。 这包括延迟时间(约200us)和上升到95%的 Vou。

    谢谢
    Sabrina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sabria-San

    感谢您提供信息。
    在 "6.5电气特性"中、您能告诉我 TSS (典型值)=0.9ms 时的 Cout 值吗?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    软启动时间 TSS 在生产中所执行的测试模式之一内进行检查。 在此测试模式期间、Cout 值不起作用、因为电压基准的内部斜坡与任何外部参数无关。

    对于 TSS 的典型软启动时间= 0.9ms、只要输出负载在过载条件高于额定最大负载条件下不驱动 TLV62568/9、就会覆盖建议的输出电压范围-如所述数据表中所述。

    请告诉我为什么此参数很关键? 它如何影响应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina - San


    感谢你的答复。
    我的客户可能使用超出推荐值的 Cout。
    因此、他们担心 TSS 是否会根据 Cout 值而变化。

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、我们建议不要超过 此器件控制拓扑的建议输出电容。 Cout 客户想要使用什么? 是为 FPGA 供电吗?

    您能否精确地确定运行条件? VIN、Vout Iout (包括负载分布)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina - San

    条件为 Vin=3.3V、Vout=1.2V、Iout=300~600mA
    负载为 DDR 和 CPU。
    它们将使用 Cout 10uF + 22uF(旁路电容器)。

    此致、
    横田洋三