This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS3805H33-Q1:TPS3805H33-Q1仿真模型

Guru**** 2548930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS3805H33-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741093/tina-spice-tps3805h33-q1-tps3805h33-q1-simulation-model

器件型号:TPS3805H33-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的专家:

Spice 仿真模型是否可用于 TPS3805H33-Q1或功能相似的器件? 最好是未加密。

我将等待您的回复!


感谢你的帮助、
Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼努埃尔

    遗憾的是、我们没有 TPS3805的 SPICE 模型。

    我们可以向模型团队申请一个。 有关应用程序的详细信息、请直接发送电子邮件至 michaeldesando@ti.com。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的快速回复! 对于 ISO、客户正在寻找尽可能相似的器件、但如果阈值电压< 4.5V 是可以的。

    您能否推荐这样一个 Q1器件并提供仿真模型? 感谢您的快速响应。


    尊敬的、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼努埃尔

    我希望您能够在产品文件夹中的工具和软件选项卡下找到您要查找的器件的 SPICE 模型。 如果您需要任何其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢你的帮助! 我将使用未加密模型并测试器件的电压触发和复位操作。 我只需导入它! 您能否提供有关导入到 Tina 或 LT 的信息的信息或链接?


    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼努埃尔

    您必须打开 SPICE 程序、然后单击"File"->"New Symbol"
    然后将.LIB SPICE 文件拖到新符号窗口中。

    然后、模型将显示为文本。 向下滚动到第一个.SUBCKT 行
    在同一行中高亮显示".SUBCKT"之后的第一个型号名称、然后右键单击并选择创建符号、然后单击是。

    然后、您可以保存要在仿真原理图中使用的模型符号。

    如果这对您不起作用、请告诉我。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    这是惊人的-感谢细节。 模型看起来很完美!

    感谢你的帮助。


    最棒的
    Manuel Chavez