This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:在有负载时处于活动状态时有 IVDD?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740700/tps549d22-ivdd-while-active-with-a-load

器件型号:TPS549D22

您好!

我想弄清楚 TPS549D22处于活动状态(未处于关断状态)时 VDD 使用的电流大小。 是否有办法对此进行仿真 数据表显示、无负载时 IVDD 为2mA、但我将 FPGA 连接到输出端、因为静态电流始终具有负载。 我估计 FPGA 的最大电流为8A。 问题的原因我的 Vdd 由一个小的降压/升压提供、我想确保我不会跳过电流限制。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    您的输出电压是多少? 我将根据以下条件为您提供 IVDD 电流。
    1. VDD=Vin =12V;2. Iout = 8A;Vout =您将提供的值。

    谢谢、

    Sue
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开关频率为500kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    以下是基于我们的可在网上订购 EVM 的测量结果。

    下面显示了12Vin、12Vdd、Fsw = 625kHz、1Vout 条件下的 IVDD 测量值
    负载0A、38mA;
    负载8A、39.5mA;
    负载10A 39.5mA

    谢谢、

    Sue
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    659kHz 频率是否会有很大变化?