This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75452B:请求 PS 封装的功耗额定值信息

Guru**** 2534120 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, TPL7407LA, SN75158, SN75452B, SN75140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740463/sn75452b-request-for-dissipation-ratings-information-of-ps-package

器件型号:SN75452B
主题中讨论的其他器件:ULN2003ATPL7407LASN75158SN75140

尊敬的技术支持团队:

您能给我一个 PS 封装的功耗额定值信息吗?

数据表的下面没有它。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    感谢您联系 E2E。 遗憾的是、看到这是一个较旧的器件(1967年发布)、我们的数据库中没有详细的热性能信息。 您能否提供有关客户应用的更多详细信息、我们或许能够使用数据表中提供的信息计算热耗散。

    如果器件未在中进行设计、我建议查看我们较新的低侧驱动器、包括 TPL7407LA 和 ULN2003A。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄亚瑟、您好!

    感谢你的答复。
    计算时,我应该准备什么信息?
    板层的数量?
    类型的电路板材料?

    此致、
    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    您特别想了解哪些信息? 表7.3包含热性能信息计算、您是否在寻找此信息或其他信息?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄亚瑟、您好!

    感谢你的答复。

    我在℃   PS 封装的℃℃"额定功率(TA=25 μ F)"和"降额因数高于 TA = 25 μ A"以及"额定功率(TA=70 μ F)"。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄亚瑟、您好!

    您目前是否有任何更新?
    我可以通过热性能信息(如 θJA)计算降额因子吗?

    我认为热性能信息基于高 k,耗散额定值,如降额因子基于低 k,对吧?

    此致、
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    我尝试在计算中后退以从 PS 热信息和结温中提取耗散额定值、但无法获得具体值。 我还查看了我们的数据库、由于这是一款较旧的器件、因此无法找到任何功耗额定值。  

    根据热性能信息、由于 D 封装的性能比 PS 封装略差、因此您可以使用 D 耗散额定值作为 PS 额定值的保守估计值。 PS 封装的性能应优于使用 D 封装获得的结果、但这可以用作估算。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄亚瑟、您好!

    感谢你的答复。

    我找到了 SN75158的耗散额定值表。

    D 和 P 封装与 SN75452B 的信息相同、它显示了 PS 封装的降额因子。

    是否适用于 SN75452B?

    www.ti.com/.../sn75158.pdf

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、  

    是的、这将起作用。 SN75140还具有 PS 封装的额定功耗、它们的值与 SN75158相同

    谢谢、

    黄亚瑟