This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:推荐用于具有 GaN 解决方案的图腾柱 PFC 的 UCD3138A EVM

Guru**** 2549830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410-HB-EVM, LMG34XX-BB-EVM, UCD3138A, LMG3410R070, PMP20873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738333/ucd3138a-recommended-ucd3138a-evm-for-totem-pole-pfc-with-gan-solution

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:LMG3410-HB-EVMLMG34XX-BB-EVMLMG3410R070PMP20873

客户正在使用 基于 TI EVM 的 GaN 解决方案评估图腾柱 PFC。

(GaN 电路板为 LMG3410-HB-EVM 和 LMG34XX-BB-EVM)

它们将由 UCD3138A 控制、但这些是许多可用的 EVM。 (见下文)

请告诉我 LMG3410R070上推荐的采用图腾柱 PFC 解决方案的 EVM。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上述 EVM 均未用于演示图腾柱 PFC。
    TI 有一个您可能感兴趣的参考设计(PMP20873)。

    www.ti.com/.../PMP20873

    希望这对您有所帮助。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果上述问题已解决、请将此帖子的状态设置为已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yitzhak-san

    感谢您的回答、我明白了。

    抱歉、我没有找到适用于图腾柱 PFC 解决方案的 UCD3138A 控制软件。
    如果有任何支持软件、请告诉我。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI.com 上未提供适用于图腾柱 PFC 的固件
    您可以在将来检查供货情况。