This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24161:终止电流问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24161, BQ25600, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742085/bq24161-termination-current-question

器件型号:BQ24161
主题中讨论的其他器件: BQ25600BQ25601
我目前正在使用 BQ24161RGET 作为充电 IC 来执行一个项目。  我们的计划是使用 UBBL07作为电池、它将始终连接到 IC。 数据表。
我注意到、UBBL07电池规格用于将电压保持在4.2V、直到电流下降到610mA 以实现完全充电:
image.png
image.png
我看了 IC、指定的充电电流阈值最多为400mA:
image.png
image.png
如果我 正确地读取了这一点、这意味着 IC 在电池达到610mA 之前不会终止充电、在这种情况下、我无法将 UBBL07电池用于此 IC。 我是否正确阅读了该内容、或者我对某件事有误解?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    不确定是否已附加第一个贴图中的图像、因此想在此处再次包含这些图像。

    谢谢、祝您一切顺利、

    Jerry

    e2e.ti.com/.../TDS_5F00_UBBL07.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    由于电池的理想充电电平为80%、我还想检查如果我们使用80%(3.7V)的电压电平为电池充电、是否可以忽略此终止电流问题。 根据您团队的经验、如果客户由于电池寿命的原因而不想进行完全充电、如何为其电池充电?

    谢谢、

     余贤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    bq24161最大终止电流为400mA。 这是我见过的终止电流高于400mA 的第一块电池。 您对充电器的其他要求是什么(最大电流、输入电压、双输入等)? 也许我可以找到另一种满足您需求的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此充电器是否有高容量/Ah 的推荐电池?

    是否将伏特(reg)设置为3.7V (80%)而不是全容量旁路此终止电流问题?

    如果没有、则充电可实现:

    • 在为电池充电的同时为系统供电
    • 热传感
    • 低反馈电流流入充电器
    • 支持高容量电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu、

    建议使用终止电流为400mA 或更低(18650)的任何正常电池。 如前所述、将 VREG 设置为较低将实现与较高终止电流相同的效果。 BQ25600或 bq25601可能适合您。