This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87332A-Q1:LDO 的波特图

Guru**** 2548990 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741843/lp87332a-q1-bode-plots-of-ldo

器件型号:LP87332A-Q1
主题中讨论的其他器件:LP8733

您好!

我们收到了客户关于 LP87332-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
在以下情况下、是否存在 LDO 波特图的仿真数据?

 -客户状况_1 -
 VIN=3.3V
 Vout=2.5V
 Iout=100mA、200mA
 TA=-30C、25C、85C

 -客户状况_2 -
 VIN=5V
 VOUT=1.8V
 Iout=100mA、200mA
 TA=-30C、25C、85C

 -客户状况_ 3 -
 VIN=5V
 VOUT=3.3V
 Iout=100mA、200mA
 TA=-30C、25C、85C

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo、

    我无法找到 LP8733 LDO 的任何波特图仿真、但我将进一步研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。 我们期待您的反馈。

    此致、
    tateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo、

    我只是想跟进您的情况、这样您就知道我们正在进行这方面的工作。 我们需要修改一些现有模型以获取此数据、因此需要一些时间。

    我们的一位客户(我相信他们会要求您提供这些信息)也通过电子邮件与我们联系、因此当我们获得数据时、我们会将数据发送给他们。