This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:采购/交货周期

Guru**** 2517600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150, TPS82140, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741929/tps82130-purchasing-lead-times

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件:TPS82150TPS82140

我希望将 TPS82130SILT 降压开关设计为当前设计、但似乎没有现货可供购买。 我们会想到一些问题、这些问题有助于衡量使用该器件的可行性。

  • 与此器件相关的标准交货周期是多少?
  • 此器件在认证分销商处的库存准备时间是多久?
  • 是否有办法获得小批量原型以证明设计?

提前感谢您的帮助!

Scott Tucker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    交货周期会定期变化、因此最好与您的分销商合作确定最准确的交货周期。

    您可以从 TI store 订购样片。 然后、如果您有延期交货的情况、TI 可为您提供预计发货日期。

    我们有用于评估器件的库存 EVM。

    最后、此器件与2A 和1A 版本 TPS82140和 TPS82150引脚对引脚兼容、因此如果当前没有一个版本库存、则有一定的灵活性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的信息、Chris。

    我看到的交货周期大约为35周、这是否现实?

    我试图通过样片订单、但我得到了一个提示、说"不允许延期交货"、我是否死在水中、并在35周的交货周期内保持着蜂窝?

    为了澄清这一点、我已经为 TPS82130购买了评估板、并进行了测试、我对此感到满意。 我的更大问题是、我需要在终端应用中测试这些器件、器件可用性使我无法使用原型。

    Scott Tucker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    35周听起来合理、您的经销商应该知道最好的信息。 我听说其他客户看到陶瓷电容器的交货周期更长。

    让我检查延期交货问题。 我不知道系统为什么这么说。 样片的交货周期应短得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我的样片申请联系人昨天有一个公共假期、今天也外出了。 我将在下周初与他们联系、并在此处进行更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    我将等待您的回复。

    Scott Tucker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我今天能够为 TPS82130SILT 下样片订单。 请告诉我它是否对您无效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    它是否适合您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我在第二天顺利完成了样片订单 、因此感谢您帮助我完成此项工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!

    温馨提示、请考虑任何大型未来建筑的报价交货周期。