This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65400:IT#39;s SW1用于为 CNN 计算板的 DDR4供电,MCU 运行时输出端出现不良纹波。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738413/webench-tools-tps65400-it-s-sw1-is-used-for-powering-the-ddr4-of-a-cnn-compute-board-there-is-a-bad-ripple-on-the-output-when-the-mcu-run

器件型号:TPS65400

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 这是纹波

这是位置为10ms 时的电流波形

这是位置为500us 时的电流波形

这是位置为200us 时的电流波形

这是位置为2us 且 fsw = 1.287MHz 时的电流波形

 这是我的原理图

我们认为问题是'C238'和'R245',的集合、但我们找不到使输出稳定的合适集合、也找不到如何计算它们。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、C283和 R245似乎无法很好地补偿环路。 要确认这一点、您可以测量 COMP 引脚上的波形。 正常工作时、它应该几乎是直流信号。

    您可以从15.4k+4.7nF 开始、并将 C284更改为22pF。 如果不起作用、您在此通道上有多少负载? 计算时需要此信息。


    此致、
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉在很长一段时间后继续沟通。  当将 R245设置为15k、C283设置为3.3nF (我没有4.7nF)和 C284设置为22pF 时、它不起作用、并且 COMP 引脚上有大纹波。

    此通道上的负载 始终发生变化、并且负载电流波形图已显示。  另一方面、当 输出负载一直在大规模变化时、您能教我如何计算环路参数。 我们将从其他产品的这项技能中获益。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    COMP 引脚上的大纹波表示环路不稳定、或者布局不够好、因此 COMP 引脚已拾取一些噪声。
    有关如何计算补偿参数、请参阅以下文档、
    www.ti.com/.../slva352a.pdf
    这是一份介绍电流模式器件补偿的好应用手册。 谢谢!

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于 TPS65400的输出负载始终发生大规模变化的解决方案、您会向我们提供什么建议?

    谢谢、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    该器件应能够处理始终变化的负载电流。 您可以在最坏的情况下设计环路、这是最高负载电流条件(因为负载极点频率更高、负载电流更高)。

    此致、
    Sam