This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对于90VAC 20VO、6A、效率为92%的交流/直流解决方案

Guru**** 2520020 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP30092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740768/ask-ac-to-dc-solution-for-90vac-20vo-6a-with-92-efficiency

主题中讨论的其他器件:PMP30092

您好、先生、

您是否已建议使用如下所示的交流/直流解决方案

 输入电压:90VAC 20Vo、6A、效率为92%

符合 DoE6和 Coc Tier 2和 IEC62368标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,有人知道吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KJ、

    我已经搜索了我们的设计数据库、找不到与您的要求完全匹配的结果。  最接近的示例是 PMP30092:

    此致、

    Brian