This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:与 BQ51050搭配使用

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, CSD75207W15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738715/bq24040-operate-with-bq51050

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: CSD75207W15

尊敬的 TI:

现在、我们的客户使用 BQ51050+BQ24040作为以下连接。

问题如下:

1.为什么选择背靠背 MOSFET (CSD75207W15)?

2.电流是否可以从电池侧通过 BQ24040流向交流输入?

我们可以使用单个 PMOS 吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是标准交流适配器配置的重复使用。
    但 BQ24040确实具有电池到输入隔离。 应使用单个 P 型 FET 来断开输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    明白了、非常感谢您、