This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:具有重复 LED 指示灯的充电器原理图

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, TPS3839

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741253/bq40z50-r1-schematics-of-charger-with-duplicate-led-indicators

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: TPS3839

您好!

我已经基于 BQ40Z50-R1构建了电池组。 使用的 BMS 与关联的"锂离子电池组管理器评估模块"类似、具有5个 LED 指示灯

我现在需要构建此电池组的充电器、但我想复制另一个 PCB 上的5-LED 指示灯、以查看电池的电量水平。 这是因为电池组的5个 LED 在插入充电器时不可见。  

您是否对这种5-LED PCB 有设计建议?

谢谢你

米歇尔  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米歇尔

    您是否需要电池充电 IC? 如果是、输入电压、充电电流和最大电池电压是多少? TI 没有提供5 LED 指示的电池充电器。 我们有一个具有集成 ADC 的主机控制型充电器、主机可以定期读取该充电器、然后打开连接到 LED 的 GPIO。 对于独立实施、您可以使用多个 SVS 电路(例如 TPS3839)构建分立式实施。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您的回答。也许我不清楚。 抱歉。

    我目前使用的是基于 BQ40Z50-R1且具有 BMS 的现有电池组。 要为该电池组充电、我只需将交流/直流电源转换器插入 BMS 的 PACK+/PACK-即可。 它起作用。

    我需要的是获得一个 LED 指示灯、指示充电时:它尚未充满电(红色 LED)、充电完成时(绿色 LED)。

    我需要示例:原理图? 要使用的组件?...

    谢谢你

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitchel、

    我们没有适用于5 LED 指示灯的参考设计。 您可能需要构建 MCU 和传感元件。