This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BATFET 的源极引脚与系统负载短接

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739223/bq24610-shorting-source-pin-of-batfet-with-system-load

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ24170

您好!

对于 BQ24610中使用的 BATFET 的源极引脚、我有疑问。  

是否必须将 BATFET 的拉电流引脚与附件(BQ24610.JPEG)中环绕(红色)的系统负载路径短接?

或者、我是否可以将其视为两个单独的路径(BQ2610_alternal.JPEG  )? 如图所示,请建议在未连接适配器时是否必须将电池连接到电池充电器 IC?

请尽快回答这个问题、因为我时间太短了

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik、

    不需要、无需使用 BATFET。
    它看起来需要5V/3A 输出。 在 BQ24610.JPEG 中、可以保持 BATFET 连接并将系统输出连接到一个降压/升压转换器以生成5V/3A。

    谢谢、
    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉,我不清楚您的建议。
    让我用简单的话向你提出这个问题。

    是需要将 BATFET 晶体管的源极引脚连接到系统路径、还是我可以拆分路径。 ie.系统路径(这是我在连接适配器且 BATFET 关闭时进行的参考)和电池路径(这是我在缺少适配器且只有电池电源时进行的参考)?

    以便我可以使用2个不同的稳压器调节输出
    将稳压器电压(范围为12V-24V)转换为5V、3A 的降压稳压器
    高效升压稳压器、可将3.7V 电池电压转换为5V、3A
    由于我找不到满足此要求的单稳压器、我打算采用这种方法。如上图所示。

    我将使用 BATFET、因为我要控制我将要使用的升压稳压器、如 BQ24170_ALTERY.JPEG 中所示

    我希望我清楚我的要求。

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik、

    在 BQ24610.JPEG 中、可以将"系统"替换为"降压/升压稳压器"。 这是充电器支持。 请提交一个单独的线程以获得降压/升压支持。

    谢谢、
    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。