This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:能否使用24V 适配器为1节3.7V 电池充电

Guru**** 2552280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737791/bq24610-can-i-use-24v-adaptor-to-charge-1-cell-3-7v-battery

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ25606

您好!

此器件应工作2种不同的输入电压、即12V 和24V。

现在、我的问题是、我能否直接使用24V 适配器为单节3.7V 电池充电、请建议这样做?

因为我只使用单节电池、是否需要注意任何事项。

此外、还有任何电池充电器 IC 可提供稳压电源路径输出、当连接到外部直流输入时、该 IC 应具有宽输入范围、并应至少支持5V、3A 的负载电流。

请尽快建议、因为我的计划已超时。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik、

    使用 BQ24610直接使用24V 适配器为单节3.7V 电池充电应该是可以的。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此 IC 是否会在电池2A 充电电流时为3.7V 充电? 因为在数据表9.3.14中、输入欠压闭锁规定了 VCC 引脚由适配器或电池通过电池到 VCC 的导电路径通过高侧 NMOS FET 体二极管供电。

    但是,如果 VCC 低于 UVLO 阈值(即数据表中的3.85V),IC 将被禁用,所以我怀疑此 IC 是否会运行,以及它是否可以为3.7V 电池充电,因为阈值本身是3.85V?

    另外、请建议是否可以使用5V 适配器为最大充电电压为4.2V 的电池充电?

    请尽快提供您的回复

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik、

    当适配器存在时、电池充电不应成为问题、但正确的是、电池放电是一个问题。 如果您想使用5V 为4.2V 电池充电、可以检查 BQ25606。