This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24088:电池电压监控问题

Guru**** 2557580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738477/bq24088-bat-voltage-monitoring-questions

器件型号:BQ24088

您好!

我们正在设计单节锂离子定制电池组。

问题在于、为了完成设计必须通过的一项认证、电池组应在充电路径连接器中具有一组二极管、并且电压 Bat 监控应使用10K 电阻器进行电流限制。

此图中显示了自定义电池组简化架构:

由于 Bat 电压监控功能、我们为充电器设计选择了 BQ2408x IC、并通过不同的引脚进行充电。 因此、充电器连接器将连接到 BQ2408x 的 BAT 引脚和 OUT 引脚。

由于10K 电阻器或二极管级、我们是否会遇到任何问题?

此致、

Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    二极管级压降会有多大、充电电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。