This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 电池充电问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735211/bq25703a-bq25703a-battery-charging-issue

器件型号:BQ25703A

尊敬的支持团队:

我们正在设计中使用 BQ25703A 电池充电器。 我们面临的问题是、当我们通过寄存器设置启用充电时、经过一段时间后、充电寄存器位03/02h (充电电流)变为0。 因此、电池充电电流变为0。  

随附的是相同的原理图。 我们正在设计中使用3节锂离子电池。 请告诉我们您的意见或告诉我们我们设计所需的软件设置。

请立即对此作出答复。

此致、

Khemraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khemraj、

    充电器停止时、您能否测量系统电压、充电电流和输入电压波形?

    我想检查充电器停止时是否出现任何奇怪的脉冲。

    是否可以确保没有任何 I2C 命令来禁用充电器? 或者、您也可以尝试在将 BQ25703A 编程为100%后断开 I2C 接口、确保没有来自主机的干扰。 BTW、也请禁用看门狗计时器。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    非常感谢您的回答。 我们已尝试禁用看门狗时间、然后能够为电池充电。 但是、我们将面临如下所示的电池充电器的另一个问题:
    1.当我们未连接电池、然后在输入电源上连接适配器时、系统引导时显示屏上会闪烁。 电池充电器无法提供超过600mA 的电流。
    2、我们的系统在启动条件下需要最小2A 的电流。 您能不能告诉我们、我们是否需要为此电池充电器编程任何输出电流寄存器。 我们将连接12V@3A 墙壁适配器为系统供电。

    此致、
    Khemraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    您能否向我们提供有关该查询的最新信息?

    立即寻求响应。

    此致、
    Khemraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khemraj、

    很抱歉稍后回答。 下面是我对您的无电池问题的想法。

    您的 ILIM_HIZ 引脚设置是什么、您能否将输入电流限制至少设置为3A? 以限制您的系统输出。

    2.插入适配器时,您的系统负载状态是什么?

    3.您是否还可以测量系统电压/电流与输入电压波形、以检查导致问题的事件类型?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Khemraj、

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、