This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510:当电池电流消耗时、内部温度会急剧变化

Guru**** 2548280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741112/bq27510-internal-temperature-changes-drastically-when-current-is-draw-from-battery

器件型号:BQ27510

您好!

我在我的应用中使用 BQ27510上的内部温度传感器、而不是使用外部热敏电阻。 我看到的问题是、当我以 C/5 (1200mA)对电池放电时、监测计的内部温度传感器报告温度下降了大约10°C。 一旦负载被移除、温度传感器就会报告室温。 我在电池上没有负载和电池上有负载的情况下校准了传感器、但它仍然报告发生了剧烈变化。 我不确定原因是什么、但我能够完成一个学习周期、其中监测计报告了这些温度的剧烈变化。 我对使用创建的黄金映像犹豫不决。

如何修复内部温度传感器?

谢谢、

罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗德里戈、您好!
    为什么不使用外部热敏电阻? 应具有更好的精度。 除了校准、固件中没有进行任何微调、以使温度传感器更精确。 您是否使用电路板或 EVM 来运行测试
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我们使用内部温度传感器来降低成本。 我将 EVM 用于此测试。

    这是内部温度传感器的预期行为吗? 温度的变化与汲取的电流相对应、这意味着1A 的电流消耗将大幅降低温度、而0.1A 的电流将大幅降低温度。 我没有看到过多有关内部温度传感器的文档。 在为电池充电时也会发生这种情况、但在这种情况下温度会升高。

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否验证监测计上的固件版本。 它是最新的吗?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到的是版本0x0400、我认为它是最新版本。

    谢谢、
    罗德里戈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、请附上 gg 文件和 srec。 这似乎是固件的限制、但我需要使用默认文件和您的文件在电路板上验证这一点。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是文件。

    谢谢、

    罗德里戈

    e2e.ti.com/.../TRL_2D00_101_2D00_G3.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    您是否有机会了解此问题?

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    此问题是否有任何进展? 从电池汲取电流时、您是否看到温度变化?

    谢谢、

    罗德里戈