This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24115:如何设计3s 锂聚合物平衡充电器

Guru**** 2550320 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172, BQ24170, BQ40Z50-R2, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739808/bq24115-how-to-design-a-3s-lipo-balance-charger

器件型号:bq24115
主题中讨论的其他器件:BQ24172BQ24170BQ40Z50-R2BQ4050

您好!

我一直在网上搜索3S 锂聚合物平衡充电器、但我似乎找不到任何好的设计。 该芯片声称它可以为3节电池充电、但我看不到它的应用。 我也看不到单个电池连接到哪里进行平衡。 我需要哪些产品来实现3节串联的平衡充电器? 是否有任何参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ、

    电池充电器仅提供充电功能。 您还可以针对您的应用检查 BQ24170和 BQ24172。 有用于电池平衡的独立 IC。 电池平衡专家将为平衡 IC 提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    您可以为具有电池平衡功能的3s 电量监测计选择 bq4050或 bq40z50-R2。

    您可以在将来使用参数搜索来查找最适合您的电池的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ID、并表示有兴趣获得有关3节锂聚合物电池组设计的更多特定信息。  目前、我使用的是经典插入式器件(BQ 4056)、这是锂聚合物电池组充电的标准配置。  如果是3芯电池、我尝试改用经济高效的无线充电方式、但很难在所有各种选项中进行导航。  请帮助我们将设计整合在一起(如果我了解一些细节、我可以将其用鹰上鞭子)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    这个问题似乎已经失去了。 对于任何新问题、最好开始新的主题。 此主题分配给我们的监测团队、他们将无法帮助解决充电器问题。 我将继续并关闭此主题-请再次询问您的问题、以参考其中一个充电器器件、以便将其分配给合适的专家。

    谢谢、
    Matt