This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63036:效率和热仿真

Guru**** 2381990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740440/tps63036-effiency-and-thermal-simulation

器件型号:TPS63036

大家好、

在没有器件 WEBENCH 的地方、您能帮助进行以下仿真吗?效率和热仿真?

 

输入电压:4.2-2.7V

输出电压:3.3V

输出电流:150mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、您好!

    仿真效率和温度的过程很可能比在 EVM 上进行测量要长很多。

    数据表中的图5和图6给出了良好的效率估算值。

    如果我从那里获取数据、则最坏情况下的效率高于80%。 因此电路中的功耗大约为100mW。 即使我们假设器件中存在所有功率耗散、并且我们使用极为保守的 Theta-ja、温升为8C。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、您好!

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、
    密耳