This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:TPS63020DSJR VSON14

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737760/tps63020-tps63020dsjr-vson14

器件型号:TPS63020

TPS63020DSJR VSON14功能异常导致,烦请原厂分析IC 功能不良的原因。

不良类型1:2个,不良现象:各pin之间短路,具体为L1 μ A/VIN/PGND 之间短路;(TPS63020DSJR 引脚 L1、VIN、PGND 为短接)

不良类型2 μ A:  ,不良现象:低电压输出时,电流大于1A。μ A (当电压低时,输出 电流超过1A )

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请以英文发布您的问题。
    谢谢、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TPS63020

    您好、Julian、
    我们使用 TPS63020DSJR VSON14函数 BAD。
    TPS63020DSJR 的引脚 L1、VIN、PGND 有两个短路引脚。
    另 一个是输入电压较低时、输出电流超过1A。
    您能不能帮助解释为什么 TPS63020DSJR 损坏?谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是否发生在生产中?
    VIN 上是否存在过压尖峰?
    请分享原理图/布局。

    如有需要、请遵循客户退货的官方流程: www.ti.com/.../customer-returns.html

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它在生产中发生。如何共享原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TPS63020

    是的、在生产过程中发生了这种情况、原理图如下、我们在 VIN 中找不到拼接电压、电源是电池电源、感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢大家分享原理图。 该产品的输出电容最小应为30uF。 由于陶瓷电容器的直流偏置效应、您应该增加输出电容器(例如:3x 22uF 或更大)。
    但是、这不应是 VIN、L1、PGND 短路的原因。

    是否在 PCB 上测量过短路?
    是否可以对器件进行解焊并测试器件本身?
    电池输入端是否具有反极性保护? 反极性可能会导致损坏、因为这大大超过了绝对最大额定值。
    使用哪种类型的电池? (无论如何、请确保不超过最大 VIN)
    进一步的问题根本原因可能是由于错误处理引起的 ESD/EOS 冲击。 这可以在官方客户退货流程中进行检查: www.ti.com/.../customer-returns.html



    其他注意事项:
    本应用手册 www.ti.com/.../slva419b.pdf 介绍了使用恒定电流而不是恒定电压来驱动 LED 的更好方法

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        实际上、我们有一个电容、其输出电容为33uF 以上、这是我们在本例中使用的实际电容。 但无论如何、容量不会是 TPS630020短路的原因。

        对于您的问题、以下是我这边的反馈:

    1)   是的、我们检查 PCB、PCB 本身没有短路问题;

    2)   2)是的、我们在 PCBA 上使用了新的 TPS63020、它运行良好;

    3) 3)   电路的另一侧具有反向输入保护;

    4)   我们使用来自 Sanyo 的1x18650锂离子电池、带3200mAh (最大4.25V)、以及保护单元、

    5) 5)   对于 ESD 或 EOS、我认为我们的工厂在这种情况下具有良好的保护、您可以根据需要检查我们的工厂。

    感谢您提供的附加说明、我们使用 MCU 使 LED 在恒定控制下工作、可能峰值电流不像恒定驱动器 IC 那么好、但已经达到我们的测试目标、电流控制工作良好且稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dragon、

    您提到问题发生在生产中。 在投入生产之前、您在系统测试期间未观察到损坏问题是否正确?

    如果是这种情况、我认为您应该使用 TI 的官方器件返回路径、请参阅此处:

    通常、任何电子器件都可能在输入端受到过压或负电压的损坏。 例如、当通过不同信号的弹跳插入电池时、或者某些注释上已经有电荷、这些注释现在会增加电池电压时、就会发生这种情况。

    我们观察到的另一个常见问题是生产中使用的长导线会导致输入节点上出现过压、因为如果用于测试的电源已开启且长导线已连接到该电源、 由于导线是电感的、与被测器件的连接可能会导致高电压振铃。

    此外、您似乎在 FB 节点上连接了一些东西、这可能会对电路的稳定性产生一些影响。

    在典型应用中,我们建议使用1.5uH 电感器和3*22uF 电容器。 当您使用较小的电感器和电容器时、您的负载可能会导致系统不稳定。 如果转换器在输出端不稳定、它将从输入端汲取不稳定的电流、这可能会导致振荡。

    此外、请检查所用电感器的电流能力、以确保其不会达到饱和状态。

    但是、需要在生产设置中检查所有这些想法、以找出损坏的可能根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dragon、

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    在任何情况下、请告知我们您是否能够确定导致器件故障的原因。

    谢谢、
    密耳