我们使用 BQ76930开发并制造了10节电池的 BMS。
我们看到客户的电池问题、在分析问题时、我们发现 BQ76930没有响应任何 I2C。
在断开所有电池并重新连接后、BQ76930仍然正常工作、我们不知道问题发生时的具体情况、但我们在 MCU 发送进入运输模式的命令时发现了这一问题。
一些报告此问题的用户确认他们没有尝试进入运输模式、BMS 在正常运行时停止了 I2C 通信。
我们一直在为下一批制造人员设计解决方案、以便从 MCU 复位 BQ76930、 数据表中显示、为了复位 BQ76930、必须将 (BAT–VC5x)和(VC5x–VSS)置于 VSHUT 下方、并 通过向 TS1引脚施加适当的 VBOOT 信号来重新启动。
如果我们使用几个电机对 MCU 的(BAT-VC5x)和(VC5x-VSS)短路、我们应该能够复位 BQ76930、但是、我们不确定是否可以在连接所有其他电池的情况下实现这一点。
是否有任何其他建议方法可在无需断开电池的情况下从 MCU 复位 BQ7690?
i2c 无响应的原因可能是什么?
我们希望尽快解决这一问题
谢谢