This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:UCC28063A 的 PF 优化

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736946/ucc28063a-pf-optimization-for-ucc28063a

器件型号:UCC28063A

您好!

我们发现 UCC28063A 解决方案 PF 较低、1kW 负载 PF 约为0.98、500W 负载 PF 为0.92、您可以就如何改善 PF 提出建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    感谢您关注 UCC28063A。
    当您发现 PF 为低电平时、输入电压是多少?
    您有输入电流波形还是输入电流波形? 您能与我们分享吗?
    对于 UCC28063A PF、我有两条建议:
    1、减小电感器之前的 X 电容器。 这是为了减小来自 x CAP 的旁路电流以减少过零失真。
    2、在整流桥的正极点和 UCC28063A 的 Vinac 引脚之间添加高电压比电容器(例如10pF/630V)。 这是为了减少过零的过补偿 Ton 时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢你的建议。 当输入电压低于240V 时、会产生噪声、X 电容器的电容对 pf 值影响很小。
    我稍后会尝试您的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    我认为、在240V 交流输入下、如果您关注 TI 网站中的 Excel 计算器、PF 也应该不错。
    一旦输入线路电压为高电平、例如264V 交流输入、请确保 ZCD 引脚电压仍高于 ZCD 引脚阈值。 在这种情况下、如果 IC 未检测到 ZCD、PFC 电感器上应存在一些噪声、您可以看到电流电感器在峰值周期会出现一些电流失真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大卫,对不起,我犯了个错误。
    唯一的问题是 PF 低、1kW 负载 PF 约为0.98、500W 负载 PF 为0.92、没有噪声、只是 PF 值较低。
    我在正极点和 Vinac 之间测试了一个33pf/1KV 的电容,它无法工作,我将找到一个10pf 的电容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    您是否仍在关注此问题? 添加10pF 时、此问题的状态是什么? 我在其他客户上使用了10pF、在264Vac 满负载条件下、PF 可以从0.979增加到0.985、因此我认为 HV 电容应该有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    问题迎刃而解、谢谢!