This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:有关电路设计的问题

Guru**** 2765925 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740461/lm25116-question-about-circuit-design

器件型号:LM25116

尊敬的专家:

我的客户正在考虑电源电路并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我正在考虑一个在12V/24V 输入下输出12V 电压的电路。

您能看到随附的文件吗?

在24V 输入下、使用 LM25116将电压降至12V。

当输入为12V 时、它通过旁路线路提供给输出。

此时、旁路线路的电源输入到 LM25116的输出(12V)
未连接反向电流预防二极管。

 在这种情况 下、当 LM25116从旁路线路接通输入12V 且输出为12V 时。

(1)电路的行为方式?

(2)是否有可能造成损害?

(3)是否有问题?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

e2e.ti.com/.../question-about-LM25116.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    感谢您提供的详细信息和电源点。 我的理解是、有一条12V 线路同时应用于 LM25116的输出和输入? 是这样吗?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    感谢你的答复。

    是的,当12V 时,输入和输出都施加相同的电压。

    我认为 LM25116没有损坏、但我不确定当时的运行情况。

    我期待您的建议。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    您希望防止输入电压低于输出电压。 如果可能、则高侧 FET 的体二极管可以导通并观察到高电流。 这会使高侧 FET 面临损坏的风险。 如果可能出现这种情况、我建议在 SW 和 VIN 之间连接一个肖特基二极管以提供保护。 如果输出电压将低于输入电压、则此情况将正常。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    感谢你的答复。

    在客户的应用中、通过旁路 FET 为输出提供12V 电压。

    因此、FET 的 Rdson×μ A 负载电流所下降的电压由12V 提供。

    在稳态运行期间、我认为这不会是您关注的问题。

    如果没有 Vout>Vin 的情况、 客户是否 可以认为没有问题?

    如果是、您提到的肖特基二极管不是必需的、它是正确的吗?

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    这提醒我们、我仍期待等待您的建议。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    关于您的其他问题:

    如果没有 Vout>Vin 的情况、客户是否可以认为没有问题?

    答:正确。

    如果是、您提到的肖特基二极管不是必需的、它是正确的吗?

    答:正确。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    感谢您的回复、很抱歉因为我遇到了其他设备的问题、所以我迟到了回复。

    我知道、如果保持 Vin > Vout、没有问题。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一