This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562208:TPS562208 (SOT DDC)的焊盘布局

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736584/tps562208-land-pattern-for-tps562208-sot-ddc

器件型号:TPS562208

大家好、

您能否与我分享 TPS562208的6引脚 SOT DDC 焊盘图案?

客户需要一份文档来构建板载布局。 谢谢~!

本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下说明。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我正在寻找 PDF 中包含以下信息的文档。 您手头上有没有这种工具、可以与我分享吗?

    谢谢!

    本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    请参阅数据表的最后第二页。
    www.ti.com/.../tps562208.pdf

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    感谢您的回复。
    客户正在寻找 TPS562208数据表中找不到的"焊盘图案数据"。
    我只能在您之前发送给我的链接中找到"机械数据"。

    本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    抱歉、我们没有此文件、您想将其用于 PCB 布局吗?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    本文档供客户内部使用。(不用于设计功能)
    我首先向客户提供具有相同封装的其他器件。

    我会将您的信息传递给客户。 感谢你的帮助。

    本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在另一个器件中找到焊盘图案数据。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmp8640.pdf

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以参阅此文件。

    肖恩