This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24753A:对器件运行模式有一些疑问

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741572/bq24753a-some-doubts-regarding-device-operation-modes

器件型号:BQ24753A
主题中讨论的其他器件:BQ34110

电路已连接。 假设我们使用两节7.4V 锂离子电池(最大电压为8.4V)。  

根据我的理解、在充电时、该电压在 BATTERY_PACK+处逐渐增加、并且由 IC 的 BAT 引脚感测到同样的电压。 默认充电电压为每节电池4.2V。 现在、我们使用2节电池、BAT 引脚感测电压8.4 (电池完全充电时)、一旦系统达到电压、IC 就会切换到不连续模式。 是这样吗?

我们还可以直接连接两节电池(例如、 LG18650)串联、无需任何额外电路为其充电?电池制造商建议的充电电压为4.2。

我们需要测量 BATTERY_PACK+端子的电压、以确定充电时电池的百分比、如果由于 IC 而导致 BATTERY_PACK+中的某些电压变化、这可能会导致计算电池百分比时出现问题。 我们只想知道我们的概念、即仅感应 BATTERY_PACK+端子上的电压即可计算电池百分比、充电时是否工作。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    是的、一旦 BAT 引脚检测到电池电压为8.4V、充电将进入恒定电压(CV)模式并将其电压调节至不高于8.4V 的水平。 可以、您可以串联两节电池。 在充电困难的情况下、通过简单测量电池组+来确定电池容量。 为了实现精确测量、我建议使用 BQ34110等系统端串联电池电量监测计产品。 如果不使用电量监测计、我建议定期停止充电、短暂等待电池放电、然后测量电池电压。