This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDK Lambda 和 Traco Tel 3的替代产品

Guru**** 2543550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, LM5166, LMR36006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736498/alternatives-for-tdk-lambda-and-traco-tel-3

主题中讨论的其他器件:LMR33630LM5166LMR36006

大家好、团队、

我目前正在寻找替代 TDK 和 Traco。 具体而言、我需要一款规格与 TDK Lambda PXF4024S15Traco Tel 32413相似的器件。

其数据表的链接为:

- TDK Lambda

-Traco 电话

在新器件中、不需要隔离、但欢迎使用更高的功率。 此外、DVIN、Vout、Iout 应与之前相同。

您对我可以使用哪个设备代替 TDK 和 Traco 有什么建议吗?

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!

    我在这些数据表中看到了许多不同的功率级别。 这些数据表中是否有您所指的特定器件、或者您感兴趣的特定输入/输出功率级别?

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    因此、对于 PXF40 24S15、它具有:
    输出电压15V
    输出电流2.6666 A
    VIN 18 - 36V
    纹波/噪声75mV
    效率为89%
    最大负载电容1510 uF

    对于 Traco 电话32413:

    输入电压范围18–36VDC (标称24V)
    输出电压15 VDC
    最大输出电流 200mA
    效率典型值 81%

    请告诉我。
    此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!

    感谢您分享更多信息。


    请参阅以下我的建议:

    PXF40 24S15:
    LMR33630:36V、3A 器件
    www.ti.com/.../lmr33630.pdf


    Traco 电话32413:
    LM5166:65V、500mA
    www.ti.com/.../LM5166
    LMR36006:60V、600mA
    www.ti.com/.../lmr36006.pdf


    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn、您好!

    感谢您的建议。 我没有指定我的客户在其应用中使用-15V 的输出、因此在这种情况下不建议使用 LM5166。 你有其他建议吗?

    关于 LMR33630、我需要一个降压转换器来替代之前提到的 PXF、但它可以在输出端提供+15V 电压。 基本上、我需要两个能够实现的直流/直流:一个+15V、另一个-15V 输出。

    如果您有任何进一步的见解、请与我分享。
    谢谢、此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LMR33630可用于+15V 输出。 LMR36006/15可用于-15V 输出。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    很棒! 感谢您的建议。 通过查看 LMR33630的 EVM、我看不到+15V 输出。 这是否意味着我必须修改反馈才能获得+15V 输出电压?

    LMR33630 EVM 和 LMR33630xRNXEVM 之间有何区别?

    谢谢、此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    是的、您需要更改 FB 电阻器以设置15V 输出。  您也可以在 Webench 中查看此内容。

    LMR33630有两种型号-引线式(SOIC)和 QFN。 RNx EVM 采用 QFN 封装、第二个 EVM 采用引线式封装。

    此致、

    Katelyn