请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25005 您好!
我直接从 WebBench 获得了采用 LM25005的3.3V 稳压器设计。 在功率方面、它提供的输出与预期完全一样、纹波很低、一切正常。 但另一天、我们进行了初步的 EMC 测试、发现了大量辐射、我们最终追溯到 LM25005、因为电路板上的其他所有东西都处于复位或断开状态。 辐射具有相当大的频带、并且我们对其施加的负载越大、辐射就越严重。 在随附的屏幕截图中、负载可能是1A 到3.3Ohm 电阻器。
这没有任何负载:
这是原理图:
我们已经尝试了多种不同的结果:
1) 1)删除了 C121没有区别
2) 2)在 D14上放置缓冲器网络会有所不同、但我们必须使用 ca 4欧姆和10n 才能获得可接受的电平、这远远超出数据表的建议。
3) 3)更改二极管 D14也会有所不同、但主要是在发射发生的频率下。
4) 4)将电感从10uH 增大到 ca 100uH 不会产生可测量的差异。
欢迎您提供任何帮助!
此致、
Andreas Wileur