This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165-Q1:FMEA

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735248/lm5165-q1-fmea

器件型号:LM5165-Q1

请为名为 LM5165-Q1的 IC 提供完整的 FMEA。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将与产品专家核实我们是否可以共享此文档。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们无法共享 FMEA、因为这是机密信息。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn,  

      我们是 TI 产品的常规客户、我们非常希望在 FMEA 流程中获得一些帮助。 还有其他方法吗? 或者是否可以共享任何其他类似 IC 的 FMEA 文档? 我们非常感谢您的帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这无法通过 E2E 共享、因此我将关闭此主题。 但是、我们可以通过电子邮件进行进一步讨论 请向我发送电子邮件至 k-wiggenhorn@ti.com。

    谢谢、
    Katelyn