This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:电感器的可闻噪声

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741968/tps92512-audible-noise-from-inductor

器件型号:TPS92512

改变了不同类型的电感器以尝试消除可闻噪声、但仍未找到解决方案。

-PWM 频率:4kHz

-开关频率:750kHz

以下两张图片是 PWM (4kHz)占空比下的输出电流。

我可以看到存在纹波电流、并猜这是 可闻噪声的原因。

需要帮助指导我通过查看上一篇文章中的原理图来消除纹波电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jay、

    该纹波大约为60 KHz、因此我认为您听不到这种情况。 导致该电流的原因是什么? 它是4KHz 时的 PWM 频率。 尝试更改 PWM 频率、看看它是否会改变可闻频率。 那么、该板上的 RT 设置为什么? 这看起来像60 KHz、但声频显示 RT 为200K 或400K、具体取决于哪个电路。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jay、

    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。

    此致、