This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62080:在图形大部分或全部为&quot 时进入低功耗状态;1's"

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62080, TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737709/tps62080-going-into-low-power-state-when-the-pattern-is-mostly-or-all-1-s

器件型号:TPS62080
主题中讨论的其他器件: TPS51206

大家好、团队、

最近、我们在 TPS62080器件上遇到了一些问题、这些问题看起来与模式相关、因为它用于为 VTT 生成0.6V 电压。 具体而言、当图形大部分或全部为1时、我怀疑器件会进入低功耗状态。 我们对电路板进行了少量返修、该电路板在输出端增加了负载(~1.65欧姆)、以防止器件进入低功耗状态。 我们一直在努力对器件进行这项返工、以查看其是否出现故障、但它一直是可靠的。

我们希望 TI 确认我们在 TINA 中的仿真正确、并建议添加此负载电阻是否是一个问题。

e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_1364399_5F00_127.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randhir、

    当 Vin 和 Vout 不能正常工作时、您是否有其波形?

    负载可能只是为 DDR 电流提供灌电流路径。 通常、Vtt 轨必须拉电流和灌电流。 TPS62080仅提供电流。 添加的电阻器可能提供灌电流的路径。

    只要总负载在其额定值范围内、此类附加负载就可以用于器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TEK00020.TIFHiChris、

    所附示为稳压器未正常运行时的示波器捕获。 我查看了稳压器的输入电压、但没有进行示波器捕获、因为它非常干净。

    我仍然有一个关于该器件的未回答问题。 您的说法是 Vtt 轨必须灌入和拉电流是正确的。 之所以选择 TPS62080器件、是因为该器件根据数据表集成了高侧 FET (拉电流)和低侧 FET (灌电流)。 我的未回答问题是、由于该器件集成了低侧 FET、为什么我们被告知该器件无法灌入电流?

    谢谢、

    Randy Hare、iViea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    TPS62080没有强制 PWM 模式特性。 因此、它始终以省电模式运行、不会灌入电流。 这会产生低效。

    TPS51206通常用作 Vtt 轨的 DDR 终端器。