This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:电流限制行为

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740417/tps63710-current-limit-behavior

器件型号:TPS63710

大家好、

您能否评论一下 OCP 操作是否符合我们的预期、并根据下面的波形逐步解释电流限制行为?  谢谢!

此设计为+12V 至-5V/1A。 OCP 测试通过电子负载完成。 当输出电流增加至2.3A 时触发第一个 OCP、然后器件保持开关状态、直到输出电流达到2.6A。

CH1:输出电压;CH4:输出电流

 

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    最好将电感器电流添加到波形中、因为这实际上受器件限制。

    同样、电子负载通常也会出现不平稳的行为、如我们在此处所示。 您将看到电阻负载的不同行为。

    D/S 的第7.4.3节介绍了电流限制 这正是我们在这里看到的。

    在第一个红色框中、eLoad 暂时消耗的电流远高于编程的电流、并基本上使输出短路。 这是电子负载的一个问题。 由于 Vout 下降过低(低于-4.5V)、器件会重新启动。

    在第一个红色框之后、我们看到的是尝试重新启动的器件。 这与您在开始时处于的状态不同。

    当它尝试重新启动时、负载过高、以至于 Vout 永远不会达到设定点。 因此、负载电流的进一步增加仅会降低负载电阻、并在恒定输出电流范围内提供较低的 Vout。

    在最后一个红色框中、eLoad 基本上会使输出短路、因此不再存在输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    我们想了解有关第一个红色框中的操作的更多信息。 请您详细解释以下描述吗? 谢谢!

    “eLoad 暂时消耗的电流远高于设定的电流,并且基本上使输出短路。 这是电子负载的一个问题。”

    此致、

    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    请使用示波器放大红色框。 您还可以使用电阻器负载重新进行相同的测量、以查看差异。

    我看到的是绿色迹线远高于~2.3A 电平。 由于过流过大、Vout 崩溃、器件继续重启。 将 CAP 引脚电压添加到示波器应显示重启。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    请在第一个红色框中找到放大捕获。 我们想知道输出电压为什么会降至零、然后恢复。

    如前所述、Vout 似乎崩溃、因为欠压锁定保护是在输出电压达到目标输出电压的90%时触发的、然后器件关断并启动重启周期。 对吗?

    CH1:Vout;Ch2:SW;Ch4:Iout

    此致、

    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。 如果您看看 Vout 的重新启动、负载电流可能会接近0。 同样、这是由于电子负载的运行行为所致。

    应用中的器件是否存在实际问题、或者您只是对行为感到好奇?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    现在没有问题、客户只想确保行为符合我们的期望。 感谢您的支持!

    此致、
    Sam Ting