This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65197:释放 VGH 锁定状态

Guru**** 2595330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741422/tps65197-release-vgh-locking-status

器件型号:TPS65197

  我的客户对版本 VGH 锁定状态有疑问。 在 DS 的断电章节中,显示 了“当放电感测(DIS_SEN)电压降至低于其1.26V 的典型阈值电压时,所有时钟输出通道均遵循 VGH,直到 VGH 降至低于其3.5V 的典型下降 UVLO 阈值电压”。

     是否有任何其他方法可以重新设置 VGH 锁定状态(所有时钟输出通道都遵循 VGH)?  但 VGH 降至低于其3.5V 的典型下降 UVLO 阈值电压

   非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、四月、

    让我联系该部件的专家。 您应该会在11月1日前看到回复。

    最棒的
    授予
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、四月、
    我回顾了 TPS65197放电、它遵循数据表中所述的行为、即一旦放电感应电压降至其阈值电压以下、时钟输出就会跟随 VGH、直到 VGH 降至低于其 UVLO 电平、此时输出遵循 VGL1。 遗憾的是、我看不到一种更改此断电行为的方法。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的评论、谢谢、