主题中讨论的其他器件:CC1120、 TIDA-01469、 TIDA-00484
大家好!
我想知道使用 CC1120是否有任何建议的升压功能(小型、低 EMI……) 我们正在考虑使用 TI 的 TPS61291DRVR。
我们的想法是对 PCB 进行分层:一个是 CC1120收发器、另一个是升压和主 uC。 两个 PCB 都将以并行方式连接
您能向我推荐用于设计布局的文献吗? 我从未将直流/直流转换器和 射频收发器混用过。
提前感谢
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我想知道使用 CC1120是否有任何建议的升压功能(小型、低 EMI……) 我们正在考虑使用 TI 的 TPS61291DRVR。
我们的想法是对 PCB 进行分层:一个是 CC1120收发器、另一个是升压和主 uC。 两个 PCB 都将以并行方式连接
您能向我推荐用于设计布局的文献吗? 我从未将直流/直流转换器和 射频收发器混用过。
提前感谢
David
您好、Japer Li、
我的输入电压为3V。 我们使用的是 CR2锂电池。
我所需的输出电压为3.3V。
输出电流200mA
我的堆栈是 一个四层0.8毫米。
直流/直流和收发器之间的距离是否真的很重要?
这里有一些注释。 首先、我的 sch、另外两张图片是 PCB 布线的。
堆栈也包含在内。
我认为我使用了我在数据上看到的所有建议
此致、
David