This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:CC1120的替代升压

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, TPS61291, TIDA-01469, TIDA-00484
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737608/tps61291-alternate-step-up-for-cc1120

器件型号:TPS61291
主题中讨论的其他器件:CC1120TIDA-01469TIDA-00484

大家好!

我想知道使用 CC1120是否有任何建议的升压功能(小型、低 EMI……)  我们正在考虑使用 TI 的 TPS61291DRVR。  

我们的想法是对 PCB 进行分层:一个是 CC1120收发器、另一个是升压和主 uC。 两个 PCB 都将以并行方式连接

您能向我推荐用于设计布局的文献吗? 我从未将直流/直流转换器和 射频收发器混用过。

提前感谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    TPS61291应该正常。 什么是输入电压、输出电压和输出电流?

    有关布局、请参阅数据表和 EVM 用户指南中的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Japer Li、

    我的输入电压为3V。 我们使用的是 CR2锂电池。

    我所需的输出电压为3.3V。

    输出电流200mA

    我的堆栈是 一个四层0.8毫米。  

    直流/直流和收发器之间的距离是否真的很重要?

    这里有一些注释。 首先、我的 sch、另外两张图片是 PCB 布线的。

    堆栈也包含在内。

    我认为我使用了我在数据上看到的所有建议

    此致、

    David

    e2e.ti.com/.../STACK_5F00_2076D.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的李嘉柏:
    阅读 SLVA773后、2016年5月。请考虑 C2和 C3在 PCB 上的位置。
    这可能是我头巾的拉森吗?
    此致。
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    1.我认为应该在升压输出和收发器之间添加一个磁珠。
    关于升压布局、您可以参阅应用手册 www.ti.com/.../slva790.pdf
    3.当前的 PCB 不好。 VOUT 引脚和输出电容之间的连接不应通过过孔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    经过几天的工作后、这里是 PCB 的最后一个设计。

    我用作参考:  

    • TIDA-01469
    • ISE4035_TIDA-00484
    • TPS61291EVM

    我的问题是有关上述设计中使用的大容量电容器。 它们具有许多大电容器、但在我的设计中、空间不大。 我使用了两个0805电容器、一个在顶层、另一个在底层。 您认为我可能会有任何问题、因为我使用的大容量电容器与直流转换器所在的层不同?

    非常感谢你 的帮助。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Davids、

    布局良好。 在顶部和底部布局中放置电容器不会出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你们的大力支持!!!  )