This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9036:架构/功能方框图

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2936, LM9036, LM78L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738842/lm9036-architecture-functional-block-diagram

器件型号:LM9036
主题中讨论的其他器件:LM2936LM78L

LM9036的内部架构是否与 LM2936类似? LM9036的输出端是否具有用于电压反馈的电阻分压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murali、

    LM9036和 LM2936都是具有 PNP 导通晶体管的双极线性稳压器。

    请参阅以下应用手册、了解 PNP LDO 稳压器的一般方框图:
    www.ti.com/.../snva167a.pdf

    大多数线性稳压器使用电阻分压器将基准电压与误差放大器上的分压输出电压进行比较。 LM9036可能将此电阻分压器配置连接到输出以进行电压反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    例如、考虑如下所示的应用。 由于使用内部电阻分压器、在 LM9036和 LM2936的情况下、LDO 输出不再稳压到固定电压。 不过 、LM78L05在同一应用中调节至固定电压。 我正在寻找一个高电压器件(最小40V)来替代 LM78L05。 反馈是否是 LM78L05中的实际输出、而不是电阻分压器?

    此致

    Murali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murali、

    不、您的电路图不正确。 所有这三种线性稳压器:LM78L、LM9036和 LM2936都具有内部反馈电阻分压器。 这意味着电阻器位于线性稳压器 IC 内部。 它们不是外部电阻器。

    5.0V 固定输出版本的器件型号:
    LM9036-5.0
    LM2936-5.0

    LM78L 数据表在第7.2节中包含一个功能方框图。 LM78L 固定线性稳压器具有内部反馈分压器电阻、在方框图中显示为 R12和 R13。

    有关内部电阻分压器连接、请参阅本应用手册的图1:
    www.ti.com/.../snva167a.pdf
    图中的内部反馈分压器电阻为 R1和 R2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我的电路中的 R1和 R2不是反馈电阻器。 我将使用固定输出版本的稳压器进行测试。 V1是一个可变电压、表示我的应用中的某些参数。 通过改变 V1并在固定稳压器输出电压 VLDO (在本例中为5V)下、Vx 以线性方式变化。

    Vx = f (V1、VLDO、R1、R2)。 *VLDO = LDO 输出

    理想情况下、所有三个稳压器 LM78L05、LM9036-5.0和 LM2936-5.0的性能都应类似。

    当 V1介于0至10V 之间时、LM78L05的 VLDO 输出实际为5V。

    但使用 LM9036-5.0时、VLDO 输出不稳压至5V。 VLDO 随 V1增大而增大。

    我还理解这些是正输出电流稳压器、这意味着它们无法在输出端灌入电流。 但问题是、这三个 LDO 在运行方式上有何不同。

    谢谢、此致
    Murali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murali、

    R1和 R2的电阻值是多少? V2的值是什么?

    这些是正电压稳压器。 它们不是电流调节器。

    在某些情况下、稳压器会在输出端灌入电流:
    VOUT - Vin 反向压降。 当反向电压足够大时、可能会出现结击穿、电流流入输出端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    V2 = 30V
    V1 = 0 t0 10V
    R1 = R2 = 4.99K

    此致
    Murali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murali、

    一些线性稳压器需要最小输出电流来调节输出。 如果输出电流小于该最小值、则输出可能不是5V。这可能是您在 LM9036-5.0稳压器上观察到的结果。

    LM9036-5.0在 Iout = 0.1mA 时进行了测试、但在0A 负载下未针对数据表参数进行测试。 数据表未说明是否需要最小负载。

    您能否提供任何示波器截图? 如果没有、您是否有 DMM 测量表、包括用于 LM9036测试的 VLDO、V1、Vx?

    另一位客户询问了 LM9036的最小输出电流、答案将发布在此主题中:
    e2e.ti.com/.../739139
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murali、

    我没有听到您的反馈。 我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。