This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27425-G2A:芯片就绪问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27425-G2A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738667/bq27425-g2a-chip-ready-question

器件型号:BQ27425-G2A

你好。

BQ27425-G2A CE 引脚被连接至系统 GPIO 并且在系统关断后禁用芯片、这会影响电量监测计的精度吗?

BQ27425从关断状态唤醒需要多长时间?

哪个标志或位将被提升以指示电压和容量计算 已准备就绪?

感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ
    有一个初始化标志被置位、表示测量仪表的计算已经完成、并且测量仪表报告的值是有效的。
    从关断状态唤醒后、初始化标志需要大约2秒的时间才能设置、因此在从监测计读取值之前、无需等待一定的裕度2.5 s。

    鉴于该芯片没有闪存、只要器件关断、存储在主机非易失性存储器中的数据存储器值就应重新加载到监测计上、以恢复精度。


    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx:
    你好。
    能否检查“Qmax_up”和“RES_up”标志? 最好确认初始化成功吗? 感谢帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Qmax 和 res_up 是指示已学习 Qmax 并发生电阻更新的标志。 这些与 INIT 标志不同、INIT 标志表明监测计初始化过程在从关断模式唤醒后完成。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx
    您是否建议检查“BAT_DET 标志”以确认 bq27425初始完成? 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 初始化与学习完成不同。 有一个初始化标志、可让您知道监测计在加电后完成初始化。
    对于学习、Qmax 和 resump 标志会让您知道学习已完成
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx:
    你好。
    您能否帮助您了解 bq27425数据表中的“INIT 标志”在哪里?
    我找不到。 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    很抱歉我弄错了。 该芯片与我们的其他监测计略有不同、因为它没有初始化标志。 但是、在插入电池并设置 BIE 后、您需要等待3s 才能完成初始化。

    谢谢
    Onyx