This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:有关上电时过冲的 TPS7A4501问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737623/tps7a45-tps7a4501-question-about-overshoot-at-power-up

器件型号:TPS7A45

尊敬的支持成员:

我的客户制作了 TPS7A4501电路板。

上电时出现过冲。


我有疑问。

问题1.
我的客户测得的过冲约为0.4V
这是合理的吗?


问题2.
使用关断引脚是否存在电源上升的测量结果?
因为数据表中没有测量结果。


问题3.
是否有过冲补救措施?


<规格条件>
输入电压:5V
输出电压:3.3V
输出电流:0.1A

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    您能否提供您在第1季度和第2季度提到的问题的范围截图?
    如果可能、提供客户电路板的原理图也会帮助我回答您的问题。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard:

    非常感谢您的回复。

    由于我要发送电路图和波形、
    您能告诉我私人地址吗?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我刚刚通过 E2E 向您发送了一个朋友请求。 一旦您接受、您就可以在私人消息中向我发送文件。 此处提供了有关如何执行该操作的更多信息:

    谢谢、
    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard:


    非常感谢您的回复。

    但我确认、
    您的“连接”按钮>没有“发送私人消息”按钮。

    您能告诉我私人地址吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    您必须先接受我的朋友的请求、才能给我发送私人消息。 您可以在您的个人资料的"朋友"选项卡中的"审查请求"下找到我的请求。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    由于自上次响应以来已经有几周时间了、我将关闭此主题。 如果您有其他问题或反馈、您可以随时在此处发布或发送私人消息。

    谢谢、
    Gerard