This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:8节电池的原理图审阅

Guru**** 2924470 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740509/bq76930-schematic-review-for-8-cells

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76200

尊敬的先生/女士

我的客户想要设计 BQ76930、但他们有一些问题。

是否可以在高侧测量 BQ76930的电流检测器件? BQ76930是否支持高侧感测?
2. BQ76930是否无需使用栅极驱动 IC 即可实现预放电解决方案(BQ76200)?
如果您确实需要栅极驱动 IC 来实现预放电功能、那么 BQ76200是否可以放置在低压侧? 还有其他解决方案吗? 因为我的客户必须具有 MOSFET 和电流检测功能、所以将部件放在同一侧、这样我就可以减少其中一个锁定端子。

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,
    bq76930电流检测为低侧。 可能会构建接口电路、但必须注意不要引入错误。
    2. bq76930不直接支持预放电。 无需 bq76200的 MCU 可支持预放电。 对于低侧开关、MCU 可以打开限流 N 沟道(具有漏极电阻器的 N 沟道信号 FET 与放电 FET 并联。 对于高侧开关、MCU 可以打开 N 沟道控制 FET、以启用高侧 P 沟道、类似于图7-2、但具有到 PACK 端子的输出。 当 MCU 控制 FET 时、请注意、bq76930的保护开关不会直接控制该路径。
    不需要 bq76200、它不会在低侧工作。 当打开低侧电源时、FET 的电压在电池电压范围内可用。 如果 bq76930输出不合适、则可以使用传统 FET 驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,先生。
    感谢您的友好答复。 我将与我的客户核实并尽快回复您。
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,
    由于已经一周没有回复、我将关闭 TT。 如果有其他问题、请再次发布。