This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:睡眠时间

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/740949/bq76940-sleep-time

器件型号:BQ76940

MCU 睡眠时间的当前设置 为1S。

在1.5 S 时发现了76940的睡眠时间、请帮助查看正确的范围?睡眠时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    bq76940没有该名称的参数。 只要应用需要、MCU 就可以休眠。 bq76940将根据其寄存器设置进行保护、无需 MCU 干预。 一旦受到保护、MCU 必须采取措施从该条件中恢复。 请注意、温度保护也由 MCU 提供。
    还应注意 MCU 进入睡眠模式时 bq76940的工作模式。 如果 MCU 关闭 ADC、电压保护将不会运行。
    如果 MCU 开启平衡、MCU 必须唤醒才能将其关闭。
    如果 MCU 将 bq76940置于睡眠模式、请注意数据表第7.3.1.1.2节中的内容、唤醒后可能需要800ms 的时间才能获取所有电压读数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的寄存器配置、相同的程序、相同的配置、不同的芯片。 ?时间不同、约为1S、约为1.5S、请帮助应设置多少秒的睡眠时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    关断时间可能会有所不同、通常约为200ms。  在此示例中、寄存器写入0x00、0x01、0x02、请注意 SCL 上拉电阻不是 REGOUT。

    检查寄存器是否不再有写入。  如果寄存器发生更改、它将不会关断。 也许您的代码正在执行多次、并且它会延迟关闭、直到在写入之间发生。

    还要检查您的代码是否延迟或是否有东西阻碍了电源。