This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:IADJ 不能调整为低于20%

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/741819/tps92513hv-iadj-cannot-be-adjusted-to-less-than-20

器件型号:TPS92513HV

尊敬的先生:

  我们的 LED 电流无法调节 IADJ、从而导致问题下降20~30%。 LED 电流规格调整范围= 90mA~9mA (100%~10%)、频率:150kHz、PDIM 是一种使能 LED 开/关功能。 如果器件开始调节 IADJ 60~70%稳定电流状态可能会下降到10% LED 电流(9mA),如果器件启动 IADJ 设置时低于30%,则无法继续下降到10%范围,则将保持在30%(电流28mA)的参考波形。 正常情况下、状态电流必须调节至60%、然后下降10%、这是可以的。 是否有改进建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 LED 堆栈电压是多少?  原理图上的注释是否准确?  LED_+48是48V 输入?  DRIVER_65mA+实际上最高可达90mA?

    使用150KHz 的开关频率和24V 时的 VLED 进行快速计算、可以看出这是不连续运行的。  我首先尝试增大开关频率或增大电感值、以查看是否有变化。

    Iadj 的滤波器极点为16KHz、这是否适合您的设计?

    从数据表中:

    "当器件处于连续导通模式(CCM)时、模拟调光也是最精确的。 最大程度地提高精度
    电感器的尺寸、使1/2的峰峰值电感器纹波小于
    保持 CCM 模式的最小 LED 电流。 IADJ 引脚应通过连接到接地端的10nF 电容器去耦。 A
    ISENSE 引脚和 RISENSE kΩ 使用1k Ω 电阻器、以便在 RISENSE 打开时保护引脚
    或者由于一个或多个 LED 短路而出现瞬态。"

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 LED 堆栈电压是多少? 12个 LED,36V

    原理图上的注释是否准确? 是的! LED_+48是48V 输入? 是的。

    驱动器_65mA+实际上高达90mA? 典型值65mA (典型值)/75mA (最大值)

    我们尝试将频率调节到150kHz。 它更好、但 只能接近20%的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我向另一位工程师征求了一些建议。 他说、通过将 Rt 减半、375千欧、尝试将开关频率提高到300kHz。 我还建议尝试更大的电感器值、看看它是否起作用。

    此致、