This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:电池组聚合

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739765/bq40z50-r1-battery-pack-aggregation

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!

我想将两个2S2P 电池组(每个电池组基于 BQ40Z50-R1)与一根 Y 形电缆连接在一起、形成一个大电池组。

有人告诉我、这不是很好、因为连接器之间会发生腐蚀。 此外、电池组会将其时间传递给彼此充电。

您能确认吗?

聚合的最佳解决方案是什么?

谢谢、

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主要问题肯定是、当一个电池组连接在一起时、电压高于另一个电池组。 电流将从较高电压的电池组浪涌来为另一个电池组充电、您可能会使一个或两个电池组发生过流保护。 您可以使用一个电阻器将其连接以限制电流、并等待电流达到均衡/平衡、然后移除该电阻器。 然而、最好的方法是使用一些外部电路(二极管或开关)来隔离两个电池组并针对充电和放电进行独立处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    对二极管/开关原理图有什么建议?

    谢谢你
    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是自己回复的...所以我会喜欢这张图纸吗? 阻断二极管的值/模型?。 Thx。 米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、

    这将是一个改进、但我们无法建议如何为您的系统建立此连接。 您需要仔细考虑在不同故障条件下保护的工作原理。

    此致、
    Matt