This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:输出端出现意外行为。

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737487/tps62135-unexpected-behavior-at-output

器件型号:TPS62135

你好!

我们最近将降压转换器 TPS62135集成到器件中。 该器件在三周内按预期运行、现在已停止工作。 我们目前没有从稳压器获取任何输出。 您能不能帮助我们识别问题、并告诉我们在使用器件时是否需要采取任何预防措施。 原理图和 PCB 布局如下所示。

PS:我们之前也遇到了一个问题(请参阅线程"输出时出现意外行为") 但是、根据 Chris Glaser 的建议、问题可能是 ESD、解决了。 我们已经处理了这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithish、

    ESD 也可能在组装后发生、因此在处理 PCB /电路时应始终接地。

    是否只有一个部件停止工作或全部停止工作? 当它不再工作时、它会做什么? 它是热的吗? 是在切换吗?

    您是否使用了 Webench 设计中列出的组件或不同的器件型号?

    您能否将布局图像布置为2张图像:顶层和底层之一?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我们的器件封装在塑料外壳中、两个器件出现故障。 我们已使用万用表检查稳压器的输出。 当它不工作时、它不会发热、也不会提供任何输出。 我们使用的元件与 webench 设计中建议的元件相同、唯一的变化是我们为 R945使用了1/16瓦(62.5mW) 0402电阻器、而 webench 设计人员则建议使用125mW 电阻器。 下面随附了不同层的图像。

    第1层:

    第2层:

    第3层:

    第4层:


    顶视图:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的分享。

    您将需要打开故障系统、并(接地时)探测 IC 的 Vin、SW、SS/TR 和 Vout 引脚、以查看其正在执行的操作及其状态。

    您的12V 输入源是什么? 交流适配器? 这与 IC 之间是否有任何类型的电路? 您可能会遇到热插拔过冲、如以下 所述:e2e.ti.com/.../what-is-that-giant-tantalum-cap-on-the-input-of-the-evm

    最后、Cin C2012X5R1V106K085AC 在输入电压为12V 时仅提供~1.5uF 的有效电容。 这低于 IC 所需的3uF。 您可以将其中的两个并行放置、或者改用 EVM 上的 TMK212BBJ106KG。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我们在 SW、SS/TR 引脚上读取0V、在 Vin 引脚上读取12V-14V。 我们通过二极管 MBR230LSFT1GOSTR-ND (正向压降:)从汽车提供11.8V-14.2V 输入。 在稳压器的输入端我们有一个10uF 50V 陶瓷电容器作为 webench 设计的整形器、在输出端一个22uF 电容器稳压器的输出会转到两个位置

    1)连接 输入电容为4.7uF 的电池充电电路(IC:MCP73831、Link:www.digikey.in/.../964303)。 它用于为小型300mah 锂聚合物电池充电、以便在汽车电池不供电时为电路的其余部分供电一段时间。

    2)通过二极管 MBR230LSFT1G 连接到电路的其余部分。

    下面连接了电源部件:

     谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的讲解。

    在汽车环境中、您需要在输入端提供更多保护和电容。 它们是许多通常在电池轨上出现的严苛电压尖峰。 此参考设计展示了一种简单的保护方法: http://www.ti.com/tool/PMP9757

    您可能还需要增加更多输入电容以及一些 ESR、以缓冲热插拔。 这在我之前发送的博客中有介绍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    很抱歉重播太晚了。 我们测试了电路板在输入端添加一个10uF 钽电容器。 我们使用示波器测量电压。 如果没有电容器、热插拔击穿期间的电压高于25V、并且使用电容器、电压尖峰会降低。 根据您的建议、热插拔可能是稳压器停止工作的原因。 我们还通过添加电容器来测试其他电路板。 如果我们遇到任何问题、我们将通知您。 感谢您的帮助!

    Nithish