This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9244:UCD9244的 Vout 问题始终如一

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735495/ucd9244-consistent-problem-with-vout-with-ucd9244

器件型号:UCD9244

比较工具很有用。 该器件编程比较棘手。 我们仍然有一些问题。

我们在电路板上使用2个 UCD92444控制器。 其中一个控制器有2个输出、这些输出比编程的要早部分开启。

它们0.85V PWM 控制器(UCD 的第4 个 PWM 输出通道) 的输出在100毫秒内缓慢上升至.3V、然后在< 4毫秒内快速上升至.85V。 它不应该在100毫秒前启动。

1.8V PWM 控制器输出在150毫秒内上升至0.8V、然后在几毫秒内上升至1.8V。 再次提前入住。

这由 UCD 芯片的通道1控制。

其他 UCD 输出是完美的。

我查看了2块电路板、两块电路板都实现了这一点。

我应该担心吗? 这是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    在前100ms (通道1为150ms)内、您是否看到 PWM 信号被发送到通道4功率级?
    预期的电源序列是什么样子的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑这可能与电源轨的启动相关。

    根据所选的驱动器、使用最小驱动器脉冲宽度对控制器进行编程。

    系统 会计算已编程软启动斜坡上的电压与该最小脉冲宽度对应的位置。

    接收到有效的开启命令(auto on、PMBus_Ctrl、Operation 命令)后、控制器在斜坡中等待该时间、然后开始 PWM 脉冲并完成到最终电压的斜坡。

    因此、您将快速上升至中间电压、然后经过编程的上升至最终电压。

    如果您要绘制启动后半部分的斜升图、使其降至0V、我希望该时间应接近编程的斜升。

     

    这对于较大的降压比、12V -><1.0V 尤其成问题、并且很大程度上取决于开关频率。

    有关其他信息、请参阅以下文档的第5.3节。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们要求输出电压之前、输出电压缓慢上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次阅读您的帖子、我将展开我的回复、但它仍然涉及 kickstart。
    您使用的是 UCD9244、因此我希望您可以使用它(或类似的东西)为具有多个偏置的 DSP 供电、这些偏置通常具有非常具体的电压定序要求。
    听起来好像有人通过 DSP 向这些电源轨反向偏置、这可能是由 Kickstart 引起的延迟造成的。
    您可能需要调整电源轨之间的延迟、以考虑启动问题并保持器件偏置的正确顺序。

    如果需要、您可以转发配置文件和其他信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎是泄漏。 我们使用的是 Keystone 2芯片。 我们使用两个 PWM 控制器、其 PWM 信号标记为 FAR0#和 FARM1#泄漏电流的电源轨来自 FARM1 PWM4输出(.85V)和 FARM1 PWM3输出(1.8V)。 我将附加配置 filese2e.ti.com/.../PWM-Files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    我们将关闭此帖子。
    如果您需要更多支持、请告知我们。

    谢谢